This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5751M:默认调制限制

Guru**** 2481065 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5751M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/828679/tas5751m-default-modulation-limit

器件型号:TAS5751M

您好!

我们的客户在 PBTL、PVdd=19V、4R 负载条件下面临 TAS5751M 损坏的问题。

即使在 EVM 上、我们也看到 PVdd=19V 时器件损坏。

仔细查看数据表时、我们可以在第5页上找到有关6.1绝对最大额定值下的调制限制的注释。

(5)对于大于18V 的 PVDD 电平运行、必须通过控制端口寄存器0x10将调制限值设置为96.1%或更低。

 

以下是我们的问题。

1、          即使是19V PVDD、也会立即将器件置于默认调制限值98.4%设置下、这种情况是否属实?

2.          器件 H 桥上会发生什么情况? 死区时间不足且 OCP 功能无法避免器件损坏吗?

3.          如果我们使用低于96.1%的设置,所有问题都将得到解决?

4.          我们能否得到“图5”。 “Output Power vs Supply Voltage”performance at 96.1% setting?

 

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochi、

    PVDD 较高时的 PWM 调制占空比要求是 BST 电容器充满电的最短时间、以避免违规风险。

    可以跟踪更多详细信息:

    https://e2e.ti.com/support/archive/internal/int-audio_amplifiers/f/8/p/471340/1718376?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tas5731%2520bst%2520failure#1718376

    https://e2e.ti.com/support/archive/internal/int-audio_amplifiers/f/8/p/287842/1007840?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tas5731%25252520bst#1007840

    http://www.ti.com/lit/an/sloa259/sloa259.pdf

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、

    感谢您的建议。

    这两个 E2E 主题显示“Access Denied (拒绝访问)”(注:显示此消息的常见原因是该主题已删除)”

    您可以向我们复制文本内容或活动链接地址吗?

     

    2年前、我们在相同客户处看到了 TPA3118在1MHz PWM 下采用220nF BST 电容设置时的 BST 电容放电问题。

    即使该设置是数据表上的建议设置、但我们需要将 BST 电容值增加到470nF 并利用更低的 PWM 频率设置。

    它们的 EE 是非常重的应用、它们驱动 D 放大器、直到完全削波方波输出信号。

     

    与 TPA3118计数器测量相同、您能否将 BST 电容值从0.01uF 增加到0.022uF 并接受更高的调制指数、以便在 TAS5751M 上的19V PVdd 下获得更高的输出功率?

     

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki、

    TAS5751 BST 电容值选择有两个问题:

    • 如果 BST 电容值太小、则大型低频音频输出可能具有 staccato。 这是由小 BST 电容放电导致的、而在音乐较低频时、放电是不够的。
    • 如果 BST 电容值过大、而 PWM 占空比较高、反向电流尖峰可能会损坏 BST 二极管。 因此、建议减小调制限制。

    TPA3118 BST 的增长似乎是为了解决第一种情况。 但是、当前 TAS5751问题是第二个问题。 因此、遵循数据表调制限制是最佳选择。 或者尝试使用~6.3nF BST 电容。 (可能会导致低频音频阻隔)

    此致、
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew 和 San、

    感谢你的答复。

    我可以再次确认一件事吗?

    > 4.           我们能否得到“图5”。 “Output Power vs Supply Voltage”performance at 96.1% setting?

    如果将 PWM 调制指数设置从高于18V PVDD 电源的98.4%更改为96.1%、则应步进输出功率曲线。

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki、

    你是对的。 最大输出功率将根据最大 PWM 调制限制变化而降低。

    您的系统应用为19V、4 Ω、PBTL 模式。

    因此、根据数据表图33、默认98.4%的输出功率为~45W、然后96.1%的输出功率为45W*(96.1%/98.4%)^2 = 42.9W。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew 和 San、

    感谢您的确认。

    输出功率受图33上的封装热限制。 此特性不涉及调制指数。  

    此致、

    Mochizuki