This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:I2S 从模式下的 BCLK 上升/下降时间>4ns。

Guru**** 2481065 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/830690/tas2505-bclk-rise-fall-time-4ns-in-i2s-slave-mode

器件型号:TAS2505

大家好、

根据 TAS2505 D/S 部分7.7、BCLK 上升/下降时间需要<4ns。

但我们测量的 BCLK 大约为8ns @30%~70% BCLK。

对于 TAS2505、它是可以的吗?

请向我们提供一些建议、以改善 BCLK 上升/下降时间。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    数据表第7.7节中提到的上升和下降时间取决于 BCLK 频率。 这些最长时间可确保 I2S 协议正确无误。 时间由以下表达式确定:

    -         Trise < 10% Ton

    -         Tfall < 10% Toff

    如果 TR (max)= 4ns 且 TF (max)= 4ns、则在 BCLK = 12.5MHz (Ton = Toff = 1/(2 x 12.5MHz)= 40ns 时计算出这些值。 因此、如果 BCLK 频率较低、则可以放宽该值。

    如果您对此有疑问或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.