请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS2505 大家好、
根据 TAS2505 D/S 部分7.7、BCLK 上升/下降时间需要<4ns。
但我们测量的 BCLK 大约为8ns @30%~70% BCLK。
对于 TAS2505、它是可以的吗?
请向我们提供一些建议、以改善 BCLK 上升/下降时间。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Daniel、您好!
数据表第7.7节中提到的上升和下降时间取决于 BCLK 频率。 这些最长时间可确保 I2S 协议正确无误。 时间由以下表达式确定:
- Trise < 10% Ton
- Tfall < 10% Toff
如果 TR (max)= 4ns 且 TF (max)= 4ns、则在 BCLK = 12.5MHz (Ton = Toff = 1/(2 x 12.5MHz)= 40ns 时计算出这些值。 因此、如果 BCLK 频率较低、则可以放宽该值。
如果您对此有疑问或意见、请告诉我。
此致、
Luis Fernando Rodríguez S.