请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA3255 为了在汽车音频应用中为该 IC 供电、我设计了一个多相51V 升压转换器、该转换器具有5mVpp 纹波、以600kHz 开关频率运行。 为了获得最佳性能、我想知道 PVDD 轨上的 Vpp 纹波量是可以接受的、这样我就不会为我的设计增加不必要的成本。
此外、我想知道同步电源和放大器的开关频率是否是一个好主意。 如果不是、当由600kHz SMPS 供电时、放大器的适当开关频率是多少?