This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:可接受的升压转换器性能要求

Guru**** 2481065 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/830488/tpa3255-acceptable-boost-converter-performance-requirements

器件型号:TPA3255

为了在汽车音频应用中为该 IC 供电、我设计了一个多相51V 升压转换器、该转换器具有5mVpp 纹波、以600kHz 开关频率运行。 为了获得最佳性能、我想知道 PVDD 轨上的 Vpp 纹波量是可以接受的、这样我就不会为我的设计增加不必要的成本。

此外、我想知道同步电源和放大器的开关频率是否是一个好主意。 如果不是、当由600kHz SMPS 供电时、放大器的适当开关频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    我们在数据表中提供了 TPA3255的 PSRR 规格 、该规格大于65dB PSRR (BTL、1kHz、无输入信号)、因此5mVpp 可能是可接受的、但您需要测试您的设置以确定对输出的影响是否符合您的规格。 在同步您的开关频率或电源使用的开关频率方面、请访问我的网站、了解更多信息。

    此致、

    Luis