This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48511:增益电平发生变化?

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/829786/lm48511-gain-level-changes

器件型号:LM48511

您好!

我正在努力使用该功率放大器进行设计。  我有5V 电源。  关断引脚为高电平、 BSD 引脚为高电平、FB 引脚为低电平。  固定频率模式。

此应用具有5V 电源、无需关断或依靠电池运行、因此它被设置为能够在全功率模式下运行。

在做一些音频测试时,我发现了两件事-我需要某种滤波器网络来获得扬声器输出的可用读数,因为它是 PWM 方波,我的音频分析仪根本不喜欢它....

另一个是这种情况-当我逐渐增大驱动信号时、输出开始上升、正如人们所期望的那样。  在特定阈值下、输出突然[但平稳]上升显著。  就像某种噪声门打开一样。  然后、输出电平随着驱动电平的增加而继续上升、直到达到最大值。

为什么会发生这种情况? 可以禁用它吗?  还是有故障?

我必须进行某种滤波器、然后我将能够进行有意义的音频级别测量。
我还有另一个 PCB、我将对其进行测试、以查看奇数行为是相同的还是某些损坏的结果。

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dave、

    是否可以提供电路原理图以更好地解决此问题?

    通常、我们在 D 类滤波器盒 http://www.ti.com/lit/an/sloa107/sloa107.pdf 的帮助下、在 D 类放大器上进行测量。 是否可以使用这样的滤波器?

    如果您在第二个 PCB 中具有相同的结果、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道为什么我无法上传此图像的正确方向、我在上传之前对其进行了编辑。 …  哦、嗯、
    这显示了第三个奇怪的东西。  我使用差分源、正弦波、恒定振幅来驱动放大器、但我的可闻电平变化如此奇怪。

    使用1K 电阻器和60nF 电容器作为滤波器来隐藏 PWM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在查看筛选框页面...  同时、这里是原理图-

    e2e.ti.com/.../J_2D00_668-Rev-00-Amplifier.pdf

    (笑声) 或者可能不是?  它是一个.pdf、未显示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、它只是显示为一个链接。   无论如何、我现在使用工作台电源测试放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第二个板执行的操作大致相同。  我将其置于展频模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以! (笑声)

    我构建了一个滤波器、如链接中所示。  设置 O 示波器以测量微分、我得到一个看起来正常的正弦波。  没有像我之前发布的图像中那样进行电平转换的东西。  前面的图像是使用单端滤波器生成的、位于扬声器的一侧。  对我来说、峰值并不完全相同、这仍然是一种奇怪的现象、但是、好的、现在它可以工作了。

    我的问题的第二部分-我得到的奇怪电平转换"噪声门"效应-

    好的、现在我有一个很好的示波器显示屏、我在调节电平时观察它、并听到电平跳转、示波器上没有显示任何内容-我连接了一个不同的扬声器、问题就解决了。

    几十年来、我一直在使用音频、从未见过扬声器出现这种故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、

    感谢您提供有关此问题的反馈。

    我很高兴看到您可以得到一个看起来正常的正弦波。 D 类滤波器始终是音频测量的理想选择。 它有助于仅保留 D 类输出的可闻部分。

    关于您在"噪声门"效应期间使用的扬声器、本测试中的两个扬声器是否来自不同制造商? 或者它们是否具有相同的属性?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    扬声器完全不同。  我还尝试了另一个我四处闲逛的地方。  

    此外、我将扬声器连接到商用功率放大器、它也执行同样的操作。  还发现、对驾驶员车架施加中等压力会导致各种音调质量变化和电平位移。

    Dave