This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2025D1:关于 TPA2025D1 Spice 模型

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2025D1, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/828860/tpa2025d1-concerning-the-tpa2025d1-spice-model

器件型号:TPA2025D1
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

你好

我想构建一个截止频率为10Hz 和10kHz (我知道奇怪的频率、但它应该是这样的)的低功耗放大器。 我使用的是 TPA2025D1 D 类放大器的 Spice 模型:

http://www.ti.com/lit/zip/slom259

这是我的电路:

在使用1kHz 正弦模拟电路时、我在时域中获得所需的结果:

但是、波特图对我来说毫无意义:

我不熟悉 TINA-TI、因此我可能做了一些错误、尽管看起来很简单。 或者、它可能是错误的 Spice 模型吗?

谢谢

埃尔瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elvar、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    我们将了解这一点、并尽快回答。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elvar、

    很抱歉我迟到了。

    我可以测试您的电路设计、我得到了相同的波特图。 软件似乎存在此功能的一些问题。 即使交流分析为输出引脚抛出了错误的值。 我建议您继续使用示波器选项进行信号分析。 此功能抛出正确的信号值。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.