Other Parts Discussed in Thread: TPA2025D1, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA2025D1 主题中讨论的其他器件: TINA-TI
你好
我想构建一个截止频率为10Hz 和10kHz (我知道奇怪的频率、但它应该是这样的)的低功耗放大器。 我使用的是 TPA2025D1 D 类放大器的 Spice 模型:
http://www.ti.com/lit/zip/slom259
这是我的电路:
在使用1kHz 正弦模拟电路时、我在时域中获得所需的结果:
但是、波特图对我来说毫无意义:
我不熟悉 TINA-TI、因此我可能做了一些错误、尽管看起来很简单。 或者、它可能是错误的 Spice 模型吗?
谢谢
埃尔瓦尔