This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3112D1-Q1:TPA3112在驱动变压器时显示故障

Guru**** 2480825 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/829241/tpa3112d1-q1-tpa3112-shows-fault-when-drive-a-transformer

器件型号:TPA3112D1-Q1

尊敬的团队:

我的客户正在测试我们的 TPA3112、他们的负载是1:2变压器、 将 /SD 上拉至 VCC。

设置增益= 20dB、对 输入施加1Vpp 正弦信号、 TPA3112无法 定期激活。 他们会 看到 FAULT 引脚定期变为低电平、输出 信号定期关断、下面是 FAULT 引脚的波形图。

我认为可能是负载短路导致此问题、在为 TPA3112加电时、变压器负载将被视为短路并导致故障。

故障检测的工作原理是什么? 为什么会定期出现故障?

 我们如何使用 TPA3112 来驱动变压器负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yunjing,

      这可能是由定期 OC 触发造成的。 您是否将 FAULT 引脚连接到 SD 引脚? 您能展示您的原理图吗?

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    感谢你的答复。

    SD 引脚 连接到 FAULT 引脚。  我会将 原理图发送到您的电子邮件、R81已连接、 将 SD 引脚和 FAULT 引脚拉至5V。

    问题主要来自变压器负载、因为  当它们在变压器初级侧串联连接电阻负载时、故障将消失、但客户的应用 不允许 添加电阻负载。  

    那么、TPA3112如何驱动变压器负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunjing、

    实际上、音频放大器通常无法直接驱动变压器。

    如您所知、扬声器由一系列电阻器和电感器组成、例如6 Ω+47uH。

    但通常变压器由电感线圈组成、电感非常高。

     

    因此、在最坏的情况下、如果向变压器输入20Hz 正弦波形、则变压器的阻抗可能低于1欧姆。 这将导致 OC 触发。

    如果客户想要驱动变压器、我们建议在 TPA3112输出上添加一个串联电阻器。 但变压器上的电压将会降低、它们可以调整 TPA3112的增益设置以满足其要求。