This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC34:信号标志和数字效果滤波器

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC34, REG101, REG102, REG103, REG104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/838940/tlv320aic34-signals-sign-and-digital-effect-filters

器件型号:TLV320AIC34
主题中讨论的其他器件: REG101REG102REG103REG104

在我的电路板上、我有用于立体声音频接口(A 部分)和生成恒定极化信号(B 部分)、16KHz 采样率、DSP 接口的编解码器 TLV320AIC34。

  • 我注意到信号 LEFT_LOP_B/LEFT_LOM_B 的输出上出现了符号反转:当我在 DIN 接口上发送正值(16位:0x2000)时、我预计 LEFT_LOP_B 实际为 LEFT_LOM_B > LEFT_LOP_B、而当我写入负值(16位:0xe000)时则相反。 我有什么问题吗?
  • 如果是单端输出、能否仅使用一个 RIGHT LOP_B 输出并将 LEFT_LOM_B 输出保持悬空?
  • 在 DAC 部分中、我使用连接到 LEFT_LOP_A / LEFT_LOM_A 的 DAC_L3和连接到 Rright_LOP_A / Rright_LOM_A 的 DAC_R3 如何在 DAC 部分启用数字效果滤波器? 设置第1页上的系数还是第0页上有一些寄存器足够了?

谢谢

弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Francesco、

    对延迟答复表示歉意。

    让我在实验室中检查一下、并尽快返回给您。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Francesco、

    要回答您的问题:

    • 我在实验室中对此进行了测试、没有看到任何意外结果。 我使用 Audacity 应用了削波正弦波并记录了 LEFT/RIGHT LOP/M_B 输出。 所有输出均处于同相状态、LOM 通道被反相。 您是否有任何可分享的示波器截图/原理图?  

    • 是的、您可以将输出保持浮动。 这不是问题。  
    • 第0页的寄存器12用于启用数字效果、第1页用于设置数字效果滤波器系数。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aaron:

    感谢您的回答。

    关于我的第一个问题、可能我不清楚。

    在下图中、我展示了 DIN (4通道、16位、具有 Reg10的 CODE_A:0x00:数据偏移= 0位、具有 Reg10的 CODE_B:0x20:数据偏移= 32位)。 在 CODEC _B 的左通道和右通道上、我发送一个固定值:-16384 (0xC000)。 输出共模电压= 1.8V (稳压器40 (D7-D6)= 11)

    使用负值(-16384)、我有 LEFT_LOP_B > LEFT_LOM_B  

    我希望 LEFT_LOM_B (减号)> LEFT_LOP_B (加号)。

    我出了什么问题?

    此致

    弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Francesco、

    我不太理解您是如何测量输出的。 我看到 CH.3光标、但看起来您可能正在尝试测量 CH。 4? 您能不能澄清您在两个输出上看到的电压电平是多少? 看起来您在 CH.3上测量~2.5V、但我不确定 CH.4。

    您是否正在使用 EVM? 如果没有、则提供电路有用的原理图。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!

    CH.3为2.4V、CH.4为1.26V (光标 A)。 共模电压= 1.8V (光标 b)。 我有两个以 GND 为基准的探针。 CH3标记高于 CH4、因此您无法看到 CH.4。  

    显示为黄色 LEFT_LOP_B 和 LEFT_LOM_B

    原理图下方:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesco:

    感谢您提供详细信息和原理图。  

    LINE2LP/M_A 输入发生了什么情况? 在输入中馈入已知直流电压的目的是什么? 您是否还可以共享器件的寄存器配置?  

    此致、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    LINE2LP/M_A 输入用于硬件版本定义:电阻器根据电路板的硬件版本而变化。

    您可以在下面找到文件配置寄存器(VHDL)。

     

    此致

    弗朗西斯科

    -- MCLK = 12MHz 和 FS (ref)= 48kHz
    - P = 1、R = 1、K = 8.192、这会导致 J = 8、D = 1920
    -- fs = 16kHz、fs (ref)= 48kHz、DAC fs 设置为 fs (ref)/3。


    Constant Lung_init_codec:整数:= 110; --1地址+109寄存器
    类型 initial_codec_a 是 std_logic_vector (7下降到0)的数组(Lung_init_codec-1下降到0);

    --编解码器 A --------------------------------------------------------------------

    constant inition_codec_a_const:inition_codec_a:=(
      "00000001 ", --起始地址
      "10000000", -- Reg1:软件复位
      "01000100"、 -- Reg2:0100:ADC FS = FS (ref)/3、0100:DAC FS = FS (ref)/3 = 16KHz
      "10100001"、 -- Reg3:1:PLL 被启用、0100:Q = 2、001:P = 1

      "00100000 "、-- Reg4:001000:J = 8、00:保留
      "00011110"、-- Reg5:00011110:PLL D 值–14位无符号整数的8个最高有效位
      "00000000"、-- Reg6:000000:PLL D 值–14位无符号整数的六个最低有效位、00:保留。 只向这些位写入零。
      "00001010"、-- Reg7:"000"、01:左侧 DAC 数据路径播放左侧通道输入数据、01:右侧 DAC 数据路径播放右侧通道输入数据、
      "00100000 ",-- Reg8:
    -||||||||  ++---- 00:禁用数字麦克风支持。
    -|||||||  +--- 0:禁用3D 数字效果处理。
    -||||+---  0:保留
    -|||+---  0:BCLK_x (如果编程为 BCLK_x、则为 GPIO2_x)/ WCLK_x (如果编程为 GPIO1_x、则为 GPIO1_x)
    -- |||              如果编解码器断电、在主控模式下运行时不会继续传输 WCLK_x)。
    -|+---  1:当未发送有效数据时、将 DOUT_x 置于高阻抗状态。
    -- |+---------- 0:WCLK_x (如果编程为 WCLK_x、则为 GPIO1_x)是输入(受控模式)。
    -- ------------ 0:BCLK_x (如果编程为 BCLK_x、则为 GPIO2_x)是输入(受控模式)。
      "01001110"、-- Reg9:01:串行数据总线使用 DSP 模式、00:音频数据字长= 16位
                -1:使用256时钟传输模式、每帧产生256位时钟、
                -1:如果群延迟变化超过±μ s 的 DAC (Fs/4)、则将立体声 DAC 与编解码器接口重新同步。、
                1:如果群延迟变化超过±μ s 的 ADC (Fs/4)、则将立体声 ADC 与编解码器接口重新同步。
                -- 0:通过在内部将通道软静音来完成重新同步。 (ADC/DAC)
      "00000000"、-- Reg10:00000000:数据偏移= 0位时钟。 MSB 位 Dopo un 时钟 DAL FS (WCLK_x)
      "00000001",-- Reg11:D3-D0=0001:PLL R 值= 1.
      "00000000",-- Reg12:高通数字效果,禁用去加重
      "00000000",-- Reg13:耳机或按钮按压检测寄存器 A 已禁用
      "00000000",-- Reg14:耳机或按钮按压检测寄存器 B 已禁用
      "00000000"、-- Reg15:1:左侧 ADC PGA 静音、0增益左侧 ADC PGA 增益设置
      "00000000"、-- Reg16:1:右 ADC PGA 静音、0增益右 ADC PGA 增益设置
      "11111111",-- Reg17:1111:MIC3L_x 未连接到左侧 ADC PGA。1111:MIC3R_x 未连接到左侧 ADC PGA。
      "11111111",-- Reg18:1111:MIC3L_x 未连接至右 ADC PGA。1111:MIC3R_x 未连接至右 ADC PGA。
      "10000111"、-- Reg19:1:LINE1Lx、LINE1LP_x 配置为全差分模式。 左通道
                   -- 0000:输入电平控制增益= 0dB
                   1:左侧 ADC 通道上电。
                -- 10–11:禁用左侧 ADC PGA 软步进
      "11111000"、-- Reg20:1:LINE2L 配置为全差分模式。 左通道
                   - 1111:LINE2L 未连接到左侧 ADC PGA
                   0:左侧 ADC 通道上电。
                00:保留。 只向这些寄存器位写入零。
      "11111000"、-- Reg21:1:LINE1R 配置为全差分模式。 左通道
                   - 1111:LINE1R 未连接到左侧 ADC PGA。
                   000:保留。 只向这些寄存器位写入零。
      "10000111"、-- Reg22:1:LINE1R 配置为全差分模式。 右通道
                   -- 0000:输入电平控制增益= 0dB
                   1:左侧 ADC 通道上电。
                -- 10–11:禁用左侧 ADC PGA 软步进    

      "11111000"、-- Reg23:1:LINE2L 配置为全差分模式。 左通道
                   - 1111:LINE2L 未连接到左侧 ADC PGA
                   0:左侧 ADC 通道上电。
                00:保留。 只向这些寄存器位写入零。
      "11111000"、-- Reg24:1:LINE1L 配置为全差分模式。 左通道
                   - 1111:LINE1R 未连接到左侧 ADC PGA。
                   000:保留。 只向这些寄存器位写入零。


      "00000000"、-- Reg25:(D7–D6) 00:MICBIAS_x 输出断电。


      "00000000"、-- Reg26:(D7) 0:禁用左侧 AGC。
      "00000000"、-- Reg27:0000 000:最大增益= 0dB
      "11000000"、-- Reg28:(D7–D6) 11:迟滞被禁用。
                   -- 00 000:左侧 AGC 噪声/静音检测被禁用
                   -- 0:禁用左 AGC 削波步进
      "00000000"、-- Reg29:(D7) 0:禁用右侧 AGC。
      "00000000"、-- Reg30:0000 000:最大增益= 0dB
      "11000000"、-- Reg31:(D7–D6) 11:迟滞被禁用。
                   -- 00 000:左侧 AGC 噪声/静音检测被禁用
                   -- 0:禁用左 AGC 削波步进
      "00000000"、-- Reg32:AGC 算法应用的左通道增益。 0000 0000:增益= 0dB
      "00000000"、-- Reg33:AGC 算法应用的右通道增益。 0000 0000:增益= 0dB
      "00000000",-- Reg34:左侧 AGC 噪声检测去抖控制
      "00000000",-- Reg35:右 AGC 噪声检测去抖控制
      "00000000"、-- Reg36:读取- ADC 标志寄存器
      
      "11000000"、-- Reg37:1:左侧 DAC 加电。 1:右侧 DAC 加电。
      "00001000"、-- Reg38:高功率输出驱动器控制寄存器
      "00000000",-- Reg39:保留。 不要写入该寄存器
      "10000010"、-- Reg40:高功率输出级控制寄存器
                   -11:输出共模电压= 1.65V
                00:禁用 LINE2L 旁路。
                00:禁用 LINE2R 旁路。
                -10:输出软步进被禁用
      "01010000"、-- Reg41:DAC 输出开关控制寄存器
                   -01:左侧 DAC 输出选择 DAC_L3路径。
                01:右 DAC 输出选择 DAC_R3路径。
                00:保留。 只向这些位写入零。
                00:左右 DAC 通道具有独立的音量控制。
      "00000000"、-- Reg42:输出驱动器弹出减少寄存器
                   μs:驱动器上电时间= 0 μ s
                -00:驱动器斜升步长时间= 0ms
                -- 0:弱驱动输出共模电压由 AVDD 电源的电阻分压器生成。
                -- 0:保留。 只向该寄存器位写入0。
      "00000000"、-- Reg43:左侧 DAC 数字音量控制寄存器
                   -- 0:左侧 DAC 通道未静音。
                -000 0000:增益= 0dB
      "00000000"、-- Reg44:右 DAC 数字音量控制寄存器
                   -- 0:右侧 DAC 通道未静音。
                -000 0000:增益= 0dB
      "000000000000"、-- Reg45:0:LINE2LP_x 和 LINE2LM_x 未路由到 HPLOT_x          
      "00000000"、-- Reg46:0:PGA_LP_x 和 PGA_LM_x 未路由到 HPLOT_x
      "00000000"、-- Reg47:0:DAC_L1未路由到 HPLOT_x
      "000000000000"、-- Reg48:0:LINE2RP_x 和 LINE2RM_x 未路由到 HPLOT_x
      "00000000"、-- Reg49:0:PGA_RP_x 和 PGA_RM_x 未路由到 HPLOT_x
      "00000000"、-- Reg50:0:DAC_R1未路由到 HPLOT_x
      "00000110"、-- Reg51:HPLOT_x 输出电平控制寄存器
                   - 0000:输出电平控制= 0dB
                -- 0:HPLOT_x 被静音。
                1:HPLOUT_x 在断电时为高阻抗
                -1:尚未应用到 HPLOT_x 的所有已编程增益。
                -- 0:HPLOT_x 未完全上电。
      "000000000000"、-- Reg52:0:LINE2LP_x 和 LINE2LM_x 未路由到 HPLCOM_x
      "000000000000"、-- Reg53:0:PGA_LP_x 和 PGA_LM_x 未路由到 HPLCOM_x
      "00000000"、-- Reg54:0:DAC_L1未路由到 HPLOC_x
      "000000000000"、-- Reg55:0:LINE2RP_x 和 LINE2RM_x 未路由到 HPLCOM_x
      "00000000"、-- Reg56:0:PGA_RP_x 和 PGA_RM_x 未路由到 HPLCOM_x
      "00000000"、-- Reg57:0:DAC_R1未路由到 HPLOC_x
      "00000110"、-- Reg58:HPLOT_x 输出电平控制寄存器
                   - 0000:输出电平控制= 0dB
                -- 0:HPLOT_x 被静音。
                1:HPLOUT_x 在断电时为高阻抗
                -1:尚未应用到 HPLOT_x 的所有已编程增益。
                -- 0:HPLOT_x 未完全上电。   
       "000000000000"、-- Reg59:0:LINE2LP_x 和 LINE2LM_x 未路由到 HPROUT_x
       "00000000"、-- Reg60:0:PGA_LP_x 和 PGA_LM_x 未路由到 HPROUT_x
       "00000000"、-- Reg61:0:DAC_L1未路由到 HPROUT_x
       "000000000000"、-- Reg62:0:LINE2RP_x 和 LINE2RM_x 未路由到 HPROUT_x
       "00000000"、-- Reg63:0:PGA_RP_x 和 PGA_RM_x 未路由到 HPROUT_x
       "00000000"、-- Reg64:0:DAC_R1未路由到 HPROUT_x
       "00000110"、-- Reg65:HPROUT_x 输出电平控制寄存器
                    - 0000:输出电平控制= 0dB
                 -- 0:HPROUT_x 被静音。
                 1:HPROUT_x 在断电时为高阻抗
                 1:并非所有已编程的 HPROUT_x 增益都已应用。
                 -- 0:HPROUT_x 未完全上电。   
       "000000000000"、-- Reg66:0:LINE2LP_x 和 LINE2LM_x 未路由到 HPRCOM_x
       "000000000000"、-- Reg67:0:PGA_LP_x 和 PGA_LM_x 未路由到 HPRCOM_x
       "00000000"、-- Reg68:0:DAC_L1未路由到 HPRCOM_x
       "000000000000"、-- Reg69:0:LINE2RP_x 和 LINE2RM_x 未路由到 HPRCOM_x
       "000000000000"、-- Reg70:0:PGA_RP_x 和 PGA_RM_x 未路由到 HPRCOM_x
       "00000000"、-- Reg71:0:DAC_R1未路由到 HPRCOM_x
       "00000110"、-- Reg72:HPRCOM_x 输出电平控制寄存器
                    - 0000:输出电平控制= 0dB
                 -- 0:HPRCOM_x 被静音。
                 1:HPRCOM_x 在断电时为高阻抗
                 1:并非所有已编程的 HPRCOM_x 增益都已应用。
                 -- 0:HPRCOM_x 未完全上电。     
        "000000000000"、-- Reg73:0:LINE2LP_x 和 LINE2LM_x 未路由至 MONO_LOP_x 和 MONO_LOM_x
        "00000000"、-- Reg74:0:PGA_LP_x 和 PGA_LM_x 未路由至 MONO_LOP_x 和 MONO_LOM_x
        "00000000"、-- Reg75:0:DAC_L1未路由至 MONO_LOP_x 和 MONO_LOM_x
        "000000000000"、-- Reg76:0:LINE2RP_x 和 LINE2RM_x 未路由至 MONO_LOP_x 和 MONO_LOM_x
        "00000000"、-- Reg77:0:PGA_RP_x 和 PGA_RM_x 未路由至 MONO_LOP_x 和 MONO_LOM_x
        "00000000"、-- Reg78:0:DAC_R1未路由到 MONO_LOP_x 和 MONO_LOM_x
       "00000010"、-- Reg79:MONO_LOP_x 和 MONO_LOM_x 输出电平控制寄存器
                    - 0000:输出电平控制= 0dB
                 -- 0:MONO_LOP_x 和 MONO_LOM_x 被静音。
                 -- 0:保留。 请勿对该寄存器位进行写操作。
                 1:并非所有已编程的 Mono_LOP_x 和 Mono_LOM_x 增益都已应用。
                 -- 0:MONO_LOP_x 和 MONO_LOM_x 未完全上电。   
        "000000000000"、-- Reg80:0:LINE2LP_x 和 LINE2LM_x 未路由至 LEFT_LOP_x 和 LEFT_LOM_x
        "00000000"、-- Reg81:0:PGA_LP_x 和 PGA_LM_x 未路由至 LEFT_LOP_x 和 LEFT_LOM_x

        "00000000"、-- Reg82:0:DAC_L1路由至 LEFT_LOP_x 和 LEFT_LOM_x
                   -- 0000000:0dB DAC_L1至 LEFT_LOP_x 和 LEFT_LOM_x 模拟音量控制

        "00000000"、-- Reg83:0:LINE2RP_x 和 LINE2RM_x 未路由到 LEFT_LOP_x 和 LEFT_LOM_x
        "00000000"、-- Reg84:0:PGA_RP_x 和 PGA_RM_x 未路由到 LEFT_LOP_x 和 LEFT_LOM_x
        "10000000"、-- Reg85:0:DAC_R1路由到 LEFT_LOP_x 和 LEFT_LOM_x
       "00001001"、-- Reg86:LEFT_LOP_x 和 LEFT_LOM_x 输出电平控制寄存器
                    - 0000:输出电平控制= 0dB
                 1:LEFT_LOP_x 和 LEFT_LOM_x 未静音。
                 -- 0:保留。 请勿对该寄存器位进行写操作。
                 -- 0:已应用到 LEFT_LOP_x 和 LEFT_LOM_x 的所有已编程增益。
                 1:LEFT_LOP_x 和 LEFT_LOM_x 已完全上电。
       "000000000000"、-- Reg87:0:LINE2LP_x 和 LINE2LM_x 未路由到 RIGHT_LOP_x 和 RIGHT_LOM_x
       "00000000"、-- Reg88:0:PGA_LP_x 和 PGA_LM_x 未路由至 Rright_LOP_x 和 Rright_LOM_x
       "00000000"、-- Reg89:0:DAC_L1未路由至 Rright_LOP_x 和 Rright_LOM_x
       "00000000"、-- Reg90:0:LINE2RP_x 和 LINE2RM_x 未路由到 RIGHT_LOP_x 和 RIGHT_LOM_x
       "00000000"、-- Reg91:0:PGA_RP_x 和 PGA_RM_x 未路由到 Rright_LOP_x 和 Rright_LOM_x

        "00000000"、-- Reg92:0:DAC_R1路由到 Rright_LOP_x 和 Rright_LOM_x
                   -- 0000000:0dB DAC_R1至 Rright_LOP_x 和 Rright_LOM_x 模拟音量控制
       "00001001"、-- Reg93:Rright_LOP_x 和 Rright_LOM_x 输出电平控制寄存器
                    - 0000:输出电平控制= 0dB
                 1:Rright_LOP_x 和 Rright_LOM_x 未静音。
                 -- 0:保留。 请勿对该寄存器位进行写操作。
                 -- 0:已应用到 LEFT_LOP_x 和 LEFT_LOM_x 的所有已编程增益。
                 1:Rright_LOP_x 和 Rright_LOM_x 已完全上电
                
       "00000000"、-- Reg94:只读-模块电源状态寄存器
       "00000000"、-- Reg95:只读-输出驱动器短路检测状态寄存器
       "00000000"、-- Reg96:只读-粘滞中断标志寄存器
       "00000000"、-- Reg97:只读-实时中断标志寄存器

       "00000000"、-- Reg98:GPIO1_x 控制寄存器- 0000:GPIO1_x 被禁用
       "00000000"、-- Reg99:GPIO2_x 控制寄存器- 0000:GPIO2_x 被禁用
       "00000000"、-- Reg100:附加 GPIO 控制寄存器 A - 00:SDA 端子不用作通用 I/O、00:SCL 端子不用作通用 I/O

       "00000000"、-- Reg101:0:当 ADDR_A 处于复位状态时、I2C 地址为001 1000。

       "10100010"、-- Reg102:时钟生成控制寄存器
                   -10:CLKDIV_IN 使用 BCLK_x
                -10:PLLCLK _IN 使用 BCLK_x
                - 0010:N = 2、PLL 时钟分频器 N 值
       "00000000"、-- Reg103:左 AGC 新的可编程攻击时间寄存器
                   -- 0:左 AGC 的攻击时间由寄存器26生成。
       "00000000"、-- Reg104:左 AGC 新的可编程衰减时间寄存器
                   -- 0:左侧 AGC 的衰减时间由寄存器26生成。
       "00000000"、-- Reg105:RIGHT -AGC 新的可编程攻击时间寄存器
                   -- 0:右侧 AGC 的攻击时间由寄存器26生成。
       "00000000"、-- Reg106:RIGHT-AGC 新的可编程衰减时间寄存器
                   -- 0:右侧 AGC 的衰减时间由寄存器26生成。
       "00000000"、-- Reg107:新的可编程 ADC 数字路径和 I2C 总线条件寄存器
                   -- 00:0:使用默认系数
       "00000000"、-- Reg108:断电寄存器期间的无源模拟信号旁路选择
                   -- 0:正常信号路径
       "00000000");-- Reg109:DAC 动态范围选择寄存器
                   -- 00:默认值(电气特性表中指定的动态范围)
                

    --编解码器 B ----------------------------------------------------------------             
    constant inition_codec_B_const:inition_codec_A:=(
      "00000001 ", --起始地址
      "10000000", -- Reg1:软件复位
      "01000100"、 -- Reg2:0100:ADC FS = FS (ref)/3、0100:DAC FS = FS (ref)/3 = 16KHz
      "10100001"、 -- Reg3:1:PLL 被启用、0100:Q = 2、001:P = 1

      "00100000 "、-- Reg4:001000:J = 8、00:保留
      "00011110"、-- Reg5:00011110:PLL D 值–14位无符号整数的8个最高有效位
      "00000000"、-- Reg6:000000:PLL D 值–14位无符号整数的六个最低有效位、00:保留。 只向这些位写入零。
      "00001010"、-- Reg7:"000"、01:左侧 DAC 数据路径播放左侧通道输入数据、01:右侧 DAC 数据路径播放右侧通道输入数据、
      "00100000 ",-- Reg8:
    -||||||||  ++---- 00:禁用数字麦克风支持。
    -|||||||  +--- 0:禁用3D 数字效果处理。
    -||||+---  0:保留
    -|||+---  0:BCLK_x (如果编程为 BCLK_x、则为 GPIO2_x)/ WCLK_x (如果编程为 GPIO1_x、则为 GPIO1_x)
    -- |||              如果编解码器断电、在主控模式下运行时不会继续传输 WCLK_x)。
    -|+---  1:当未发送有效数据时、将 DOUT_x 置于高阻抗状态。
    -- |+---------- 0:WCLK_x (如果编程为 WCLK_x、则为 GPIO1_x)是输入(受控模式)。
    -- ------------ 0:BCLK_x (如果编程为 BCLK_x、则为 GPIO2_x)是输入(受控模式)。
      "01001110"、-- Reg9:01:串行数据总线使用 DSP 模式、
                   -- 00:音频数据字长= 16位
                -1:使用256时钟传输模式、每帧产生256位时钟、
                -1:如果群延迟变化超过±μ s 的 DAC (Fs/4)、则将立体声 DAC 与编解码器接口重新同步。、
                1:如果群延迟变化超过±μ s 的 ADC (Fs/4)、则将立体声 ADC 与编解码器接口重新同步。
                -- 0:通过在内部将通道软静音来完成重新同步。 (ADC/DAC)
      "00100000 "、-- Reg10:00100000:数据偏移= 32位时钟。 MSB 位 Dopo un 时钟 DAL FS (WCLK_x)
      "00000001",-- Reg11:D3-D0=0001:PLL R 值= 1.
      "00000000",-- Reg12:高通数字效果,禁用去加重
      "00000000",-- Reg13:耳机或按钮按压检测寄存器 A 已禁用
      "00000000",-- Reg14:耳机或按钮按压检测寄存器 B 已禁用
      "00000000"、-- Reg15:1:左侧 ADC PGA 静音、0增益左侧 ADC PGA 增益设置
      "00000000"、-- Reg16:1:右 ADC PGA 静音、0增益右 ADC PGA 增益设置
      "11111111",-- Reg17:1111:MIC3L_x 未连接到左侧 ADC PGA。1111:MIC3R_x 未连接到左侧 ADC PGA。
      "11111111",-- Reg18:1111:MIC3L_x 未连接至右 ADC PGA。1111:MIC3R_x 未连接至右 ADC PGA。
      "01111111"、-- Reg19:0:LINE1L 配置为单端模式。 左通道
                   - 1111: LINE1Lx 未连接到左侧 ADC PGA。
                   1:左侧 ADC 通道上电。
                -- 10–11:禁用左侧 ADC PGA 软步进
      "00000100"、-- Reg20:0:LINE2L 配置为单端模式。 左通道
                   -- 0000:输入电平控制增益= 0dB
                   -1:未选择的左 ADC 通道输入弱偏置为 ADC 共模电压。
                00:保留。 只向这些寄存器位写入零。
      "11111000"、-- Reg21:1:LINE1R 配置为全差分模式。 左通道
                   - 1111:LINE1R 未连接到左侧 ADC PGA。
                   000:保留。 只向这些寄存器位写入零。
      "01111111"、-- Reg22:0:LINE1R 配置为单端模式。 右通道
                   -- 1111: 输入电平控制增益= 0dB
                   1:左侧 ADC 通道上电。
                -- 10–11:禁用左侧 ADC PGA 软步进    

      "00000100"、-- Reg23:0:LINE2R 配置为单端模式。 右侧通道
                   - 1111:LINE2L 未连接到左侧 ADC PGA
                   1:未选择的右 ADC 通道输入弱偏置为 ADC 共模电压。
                00:保留。 只向这些寄存器位写入零。
      "11111000"、-- Reg24:1:LINE1L 配置为全差分模式。 右侧通道
                   - 1111:LINE1R 未连接到左侧 ADC PGA。
                   000:保留。 只向这些寄存器位写入零。


      "00000000"、-- Reg25:(D7–D6) 00:MICBIAS_x 输出断电。


      "00000000"、-- Reg26:(D7) 0:禁用左侧 AGC。
      "00000000"、-- Reg27:0000 000:最大增益= 0dB
      "11000000"、-- Reg28:(D7–D6) 11:迟滞被禁用。
                   -- 00 000:左侧 AGC 噪声/静音检测被禁用
                   -- 0:禁用左 AGC 削波步进
      "00000000"、-- Reg29:(D7) 0:禁用右侧 AGC。
      "00000000"、-- Reg30:0000 000:最大增益= 0dB
      "11000000"、-- Reg31:(D7–D6) 11:迟滞被禁用。
                   -- 00 000:左侧 AGC 噪声/静音检测被禁用
                   -- 0:禁用左 AGC 削波步进
      "00000000"、-- Reg32:AGC 算法应用的左通道增益。 0000 0000:增益= 0dB
      "00000000"、-- Reg33:AGC 算法应用的右通道增益。 0000 0000:增益= 0dB
      "00000000",-- Reg34:左侧 AGC 噪声检测去抖控制
      "00000000",-- Reg35:右 AGC 噪声检测去抖控制
      "00000000"、-- Reg36:读取- ADC 标志寄存器
      
      "11000000"、-- Reg37:1:左侧 DAC 加电。 1:右侧 DAC 加电。
      "00001000"、-- Reg38:高功率输出驱动器控制寄存器
      "00000000",-- Reg39:保留。 不要写入该寄存器
      "11000010"、-- Reg40:高功率输出级控制寄存器
                   10:输出共模电压= 1.8V
                00:禁用 LINE2L 旁路。
                00:禁用 LINE2R 旁路。
                -10:输出软步进被禁用
      "01010000"、-- Reg41:DAC 输出开关控制寄存器
                   -01:左侧 DAC 输出选择 DAC_L3路径。
                01:右 DAC 输出选择 DAC_R3路径。
                00:保留。 只向这些位写入零。
                00:左右 DAC 通道具有独立的音量控制。
      "00000000"、-- Reg42:输出驱动器弹出减少寄存器
                   μs:驱动器上电时间= 0 μ s
                -00:驱动器斜升步长时间= 0ms
                -- 0:弱驱动输出共模电压由 AVDD 电源的电阻分压器生成。
                -- 0:保留。 只向该寄存器位写入0。
      "00000000"、-- Reg43:左侧 DAC 数字音量控制寄存器
                   -- 0:左侧 DAC 通道未静音。
                -000 0000:增益= 0dB
      "00000000"、-- Reg44:右 DAC 数字音量控制寄存器
                   -- 0:右侧 DAC 通道未静音。
                -000 0000:增益= 0dB
      "000000000000"、-- Reg45:0:LINE2LP_x 和 LINE2LM_x 未路由到 HPLOT_x          
      "00000000"、-- Reg46:0:PGA_LP_x 和 PGA_LM_x 未路由到 HPLOT_x
      "00000000"、-- Reg47:0:DAC_L1未路由到 HPLOT_x
      "000000000000"、-- Reg48:0:LINE2RP_x 和 LINE2RM_x 未路由到 HPLOT_x
      "00000000"、-- Reg49:0:PGA_RP_x 和 PGA_RM_x 未路由到 HPLOT_x
      "00000000"、-- Reg50:0:DAC_R1未路由到 HPLOT_x
      "00000110"、-- Reg51:HPLOT_x 输出电平控制寄存器
                   - 0000:输出电平控制= 0dB
                -- 0:HPLOT_x 被静音。
                1:HPLOUT_x 在断电时为高阻抗
                -1:尚未应用到 HPLOT_x 的所有已编程增益。
                -- 0:HPLOT_x 未完全上电。
      "000000000000"、-- Reg52:0:LINE2LP_x 和 LINE2LM_x 未路由到 HPLCOM_x
      "000000000000"、-- Reg53:0:PGA_LP_x 和 PGA_LM_x 未路由到 HPLCOM_x
      "00000000"、-- Reg54:0:DAC_L1未路由到 HPLOC_x
      "000000000000"、-- Reg55:0:LINE2RP_x 和 LINE2RM_x 未路由到 HPLCOM_x
      "00000000"、-- Reg56:0:PGA_RP_x 和 PGA_RM_x 未路由到 HPLCOM_x
      "00000000"、-- Reg57:0:DAC_R1未路由到 HPLOC_x
      "00000110"、-- Reg58:HPLOT_x 输出电平控制寄存器
                   - 0000:输出电平控制= 0dB
                -- 0:HPLOT_x 被静音。
                1:HPLOUT_x 在断电时为高阻抗
                -1:尚未应用到 HPLOT_x 的所有已编程增益。
                -- 0:HPLOT_x 未完全上电。   
       "000000000000"、-- Reg59:0:LINE2LP_x 和 LINE2LM_x 未路由到 HPROUT_x
       "00000000"、-- Reg60:0:PGA_LP_x 和 PGA_LM_x 未路由到 HPROUT_x
       "00000000"、-- Reg61:0:DAC_L1未路由到 HPROUT_x
       "000000000000"、-- Reg62:0:LINE2RP_x 和 LINE2RM_x 未路由到 HPROUT_x
       "00000000"、-- Reg63:0:PGA_RP_x 和 PGA_RM_x 未路由到 HPROUT_x
       "00000000"、-- Reg64:0:DAC_R1未路由到 HPROUT_x
       "00000110"、-- Reg65:HPROUT_x 输出电平控制寄存器
                    - 0000:输出电平控制= 0dB
                 -- 0:HPROUT_x 被静音。
                 1:HPROUT_x 在断电时为高阻抗
                 1:并非所有已编程的 HPROUT_x 增益都已应用。
                 -- 0:HPROUT_x 未完全上电。   
       "000000000000"、-- Reg66:0:LINE2LP_x 和 LINE2LM_x 未路由到 HPRCOM_x
       "000000000000"、-- Reg67:0:PGA_LP_x 和 PGA_LM_x 未路由到 HPRCOM_x
       "00000000"、-- Reg68:0:DAC_L1未路由到 HPRCOM_x
       "000000000000"、-- Reg69:0:LINE2RP_x 和 LINE2RM_x 未路由到 HPRCOM_x
       "000000000000"、-- Reg70:0:PGA_RP_x 和 PGA_RM_x 未路由到 HPRCOM_x
       "00000000"、-- Reg71:0:DAC_R1未路由到 HPRCOM_x
       "00000110"、-- Reg72:HPRCOM_x 输出电平控制寄存器
                    - 0000:输出电平控制= 0dB
                 -- 0:HPRCOM_x 被静音。
                 1:HPRCOM_x 在断电时为高阻抗
                 1:并非所有已编程的 HPRCOM_x 增益都已应用。
                 -- 0:HPRCOM_x 未完全上电。     
        "000000000000"、-- Reg73:0:LINE2LP_x 和 LINE2LM_x 未路由至 MONO_LOP_x 和 MONO_LOM_x
        "00000000"、-- Reg74:0:PGA_LP_x 和 PGA_LM_x 未路由至 MONO_LOP_x 和 MONO_LOM_x
        "00000000"、-- Reg75:0:DAC_L1未路由至 MONO_LOP_x 和 MONO_LOM_x
        "000000000000"、-- Reg76:0:LINE2RP_x 和 LINE2RM_x 未路由至 MONO_LOP_x 和 MONO_LOM_x
        "00000000"、-- Reg77:0:PGA_RP_x 和 PGA_RM_x 未路由至 MONO_LOP_x 和 MONO_LOM_x
        "00000000"、-- Reg78:0:DAC_R1未路由到 MONO_LOP_x 和 MONO_LOM_x
       "00000010"、-- Reg79:MONO_LOP_x 和 MONO_LOM_x 输出电平控制寄存器
                    - 0000:输出电平控制= 0dB
                 -- 0:MONO_LOP_x 和 MONO_LOM_x 被静音。
                 -- 0:保留。 请勿对该寄存器位进行写操作。
                 1:并非所有已编程的 Mono_LOP_x 和 Mono_LOM_x 增益都已应用。
                 -- 0:MONO_LOP_x 和 MONO_LOM_x 未完全上电。   
        "000000000000"、-- Reg80:0:LINE2LP_x 和 LINE2LM_x 未路由至 LEFT_LOP_x 和 LEFT_LOM_x
        "00000000"、-- Reg81:0:PGA_LP_x 和 PGA_LM_x 未路由至 LEFT_LOP_x 和 LEFT_LOM_x

        "00000000"、-- Reg82:0:DAC_L1路由至 LEFT_LOP_x 和 LEFT_LOM_x
                   -- 0000000:0dB DAC_L1至 LEFT_LOP_x 和 LEFT_LOM_x 模拟音量控制

        "00000000"、-- Reg83:0:LINE2RP_x 和 LINE2RM_x 未路由到 LEFT_LOP_x 和 LEFT_LOM_x
        "00000000"、-- Reg84:0:PGA_RP_x 和 PGA_RM_x 未路由到 LEFT_LOP_x 和 LEFT_LOM_x
        "10000000"、-- Reg85:0:DAC_R1路由到 LEFT_LOP_x 和 LEFT_LOM_x
       "00111001"、-- Reg86:LEFT_LOP_x 和 LEFT_LOM_x 输出电平控制寄存器
                    -- 0110:输出电平控制= 3dB
                 1:LEFT_LOP_x 和 LEFT_LOM_x 未静音。
                 -- 0:保留。 请勿对该寄存器位进行写操作。
                 -- 0:已应用到 LEFT_LOP_x 和 LEFT_LOM_x 的所有已编程增益。
                 1:LEFT_LOP_x 和 LEFT_LOM_x 已完全上电。
       "000000000000"、-- Reg87:0:LINE2LP_x 和 LINE2LM_x 未路由到 RIGHT_LOP_x 和 RIGHT_LOM_x
       "00000000"、-- Reg88:0:PGA_LP_x 和 PGA_LM_x 未路由至 Rright_LOP_x 和 Rright_LOM_x
       "00000000"、-- Reg89:0:DAC_L1未路由至 Rright_LOP_x 和 Rright_LOM_x
       "00000000"、-- Reg90:0:LINE2RP_x 和 LINE2RM_x 未路由到 RIGHT_LOP_x 和 RIGHT_LOM_x
       "00000000"、-- Reg91:0:PGA_RP_x 和 PGA_RM_x 未路由到 Rright_LOP_x 和 Rright_LOM_x

        "00000000"、-- Reg92:0:DAC_R1路由到 Rright_LOP_x 和 Rright_LOM_x
                   -- 0000000:0dB DAC_R1至 Rright_LOP_x 和 Rright_LOM_x 模拟音量控制
       "00001001"、-- Reg93:Rright_LOP_x 和 Rright_LOM_x 输出电平控制寄存器
                    -- 0110:输出电平控制= 0dB
                 1:Rright_LOP_x 和 Rright_LOM_x 未静音。
                 -- 0:保留。 请勿对该寄存器位进行写操作。
                 -- 0:已应用到 LEFT_LOP_x 和 LEFT_LOM_x 的所有已编程增益。
                 1:Rright_LOP_x 和 Rright_LOM_x 已完全上电
                
       "00000000"、-- Reg94:只读-模块电源状态寄存器
       "00000000"、-- Reg95:只读-输出驱动器短路检测状态寄存器
       "00000000"、-- Reg96:只读-粘滞中断标志寄存器
       "00000000"、-- Reg97:只读-实时中断标志寄存器

       "00000000"、-- Reg98:GPIO1_x 控制寄存器- 0000:GPIO1_x 被禁用
       "00000000"、-- Reg99:GPIO2_x 控制寄存器- 0000:GPIO2_x 被禁用
       "00000000"、-- Reg100:附加 GPIO 控制寄存器 A - 00:SDA 端子不用作通用 I/O、00:SCL 端子不用作通用 I/O

       "00000000"、-- Reg101:0:当 ADDR_A 处于复位状态时、I2C 地址为001 1000。

       "10100010"、-- Reg102:时钟生成控制寄存器
                   -10:CLKDIV_IN 使用 BCLK_x
                -10:PLLCLK _IN 使用 BCLK_x
                - 0010:N = 2、PLL 时钟分频器 N 值
       "00000000"、-- Reg103:左 AGC 新的可编程攻击时间寄存器
                   -- 0:左 AGC 的攻击时间由寄存器26生成。
       "00000000"、-- Reg104:左 AGC 新的可编程衰减时间寄存器
                   -- 0:左侧 AGC 的衰减时间由寄存器26生成。
       "00000000"、-- Reg105:RIGHT -AGC 新的可编程攻击时间寄存器
                   -- 0:右侧 AGC 的攻击时间由寄存器26生成。
       "00000000"、-- Reg106:RIGHT-AGC 新的可编程衰减时间寄存器
                   -- 0:右侧 AGC 的衰减时间由寄存器26生成。
       "00000000"、-- Reg107:新的可编程 ADC 数字路径和 I2C 总线条件寄存器
                   -- 00:0:使用默认系数
       "00000000"、-- Reg108:断电寄存器期间的无源模拟信号旁路选择
                   -- 0:正常信号路径
       "00000000");-- Reg109:DAC 动态范围选择寄存器
                   -- 00:默认值(电气特性表中指定的动态范围)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Francesco、

    我们仍在对此进行研究。 我们将尽快为您提供更新。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Francesco、

    我有几件事要你尝试。  

    1.我最终无法重现此问题 我上传了一个削波后的声音文件 、用于测试这里的器件。 您能否播放此文件并对 LEFT_LOP/M 输出进行一些示波器截图?

    3.您能否将 DAC_L1路由到 LEFT_LOP/M 输出、并查看问题是否仍然存在?

    2.将 DAC_L1路径路由到 Rright_LOP/M 输出、然后查看是否仍然看到反转。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Francesco、

    一段时间后、我没有听到您的反馈。 您是否能够解决问题?

    我关闭此主题并点击"TI 认为已解决"。 如果您的问题仍然存在、请随时用任何问题进行评论。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    我正在进行测试以回答您的问题。

    我无法下载音频文件、因为无法访问链接。

    我在所有输出通道中具有相同的反相。

    此致

    弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Francesco、

    很抱歉、响应延迟以及无法访问链接。

    您能否尝试发送正弦波并记录输出? 在我们的 EVM 上、当没有 MCLK 时、我看到了一个类似的问题。 作为完整性检查、您能否验证是否提供了 MCLK?

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    我只有12MHz 时的 BCLK_x (reg.102= b10100010)、MCLK 为 GND。

    我在 BCLK_x = 12MHz 和 MCLK_x = 12MHz 的情况下尝试更改 reg.102=b00000010、但我仍然有一个具有恒定输入0xC000 (Vref=1.8V)的正极值(2.25V)。

    BCLK_x 的最大频率是多少?

    此致

    弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Francesco、

    12MHz 时的 BCLK 正常。 我们每天都使用12.288MHz 的 BCLK 进行测试、没有任何问题。 您似乎还在正确配置 PLL 输入。 我已附加了我在前面的帖子中提到的音频文件。 我认为、如果您在器件上播放该内容并使用示波器记录输出并共享结果、那将是不错的。

    我们可以看到、使用恒定输入、您将获得恒定输出。 我想知道当您发送正弦波时会发生什么情况。 请告诉我您是否能够下载随附的文件。   

    此致、

    Aarone2e.ti.com/.../Asymetrical_5F00_tone_5F00_1.wav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    我终于测试了您的音频文件。

    编解码器的输入为 LINE1LM_A=IN_1A (示波器上的迹线2)、这是负输入

    编解码器的输出为 LEFT_LOP_A=OUT_1A (示波器上的迹线1)、这是正输出

    来自编解码器的数据输出直接进入数据输入(DIN_A = DOUT_A)。

    MCLK_A = MCLK_B = 16MHz

    BCLK_A = BCLK_B = 10MHz

    Fs = 16KHz

    如下图所示、信号是相同的、这意味着存在符号反转。

    我想我会这样做。

    此致

    弗朗西斯科