此应用是电池供电的带扬声器的电吉他。 当以满音量播放响亮的弦时、放大器输出短暂关闭、然后恢复。 恢复后大声播放不是问题、只要您继续播放、一切似乎都正常。 这种情况发生在生产中的几个部件中、当电池电压超过16伏时、最有可能发生。 我目前还不能检查故障输出是否接合、但进入放大器输入的音频信号不会受到影响。 只有进入扬声器的信号切断。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在回答您的另一个问题时:
当手指或拾音撞击灯串的初始攻击消失时、故障将被清除、声音将恢复。
如果您不断地反复播放、故障最终会停止。
我们发现、当电池电压从16.4V 降至16V 以下时、故障永远不会发生。
该放大器通道上的负载是一个100毫米扬声器、其典型 R (e)为3.8欧姆、L (e)为0.12mH、f (s)为92Hz。
下面是放大器的原理图页面:
e2e.ti.com/.../EPI_5F00_ModelOne_5F00_MainPCB_5F00_amplifier.pdf
最棒的
Tim
尊敬的 Derek:
不、我没有 TI TPA3110D2 EVM 板。
0.015uF 输入电容器用作高音扬声器的高通滤波器。 电容降低、从而将截止频率提高到高于扬声器的谐振频率。 原理图中有一条关于这一点的说明。 但是、该通道不会导致故障。
我知道另一家公司在该部件上存在完全相同的问题。 他们决定切换到另一家制造商的放大器。 我希望这款器件能够可靠地工作、因为这是生产的第二年、故障电路板开始堆积。
此致、
Tim
您好、Timothy、
仅 过流情况触发故障、当播放突发信号时、故障被触发。
所以、我确实认为 OC 发生了。 它与放大器问题无关、因为 TPA3110已投入生产将近10年、许多客户都在使用它。
TPA3110过流阈值为4A。 因此、对于您的用例、16V PVDD、3.8ohm 负载、输出电流超过 OC 电流阈值、它会提前触发 OC 故障。
我建议您检查输出电流、您可以使用电流探头捕获输出电流。
此致、
Derek