This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3110D2:仅在静音之后的初始高噪声瞬态期间输出关断

Guru**** 2482215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3110D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/852456/tpa3110d2-output-shutdown-during-initial-loud-transient-after-silence-only

器件型号:TPA3110D2

此应用是电池供电的带扬声器的电吉他。 当以满音量播放响亮的弦时、放大器输出短暂关闭、然后恢复。 恢复后大声播放不是问题、只要您继续播放、一切似乎都正常。 这种情况发生在生产中的几个部件中、当电池电压超过16伏时、最有可能发生。 我目前还不能检查故障输出是否接合、但进入放大器输入的音频信号不会受到影响。 只有进入扬声器的信号切断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    您能否尝试使用虚拟负载并获取输入和输出以及 FAULT 引脚的波形捕获。 您还能更详细地阐述一下情况:您可以说、当您连续播放时、您不会看到仅当您播放突发时就会关闭。 在恢复之前、如果您持续播放、您是否仍然看到此问题? 恢复后、如果您只播放猝发、您是否看到此问题? 您能否提供原理图?

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我能够探测到正确的输入引脚和故障引脚、它肯定会显示发生了故障。 由于这是一个 D 类放大器、因此探测输出有点困难、并且不包含在以下示波器图像中。 顶部绿色迹线是引脚2上的故障信号、底部紫色迹线是引脚12上的右侧正输入信号:

    最棒的

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在回答您的另一个问题时:

    当手指或拾音撞击灯串的初始攻击消失时、故障将被清除、声音将恢复。

    如果您不断地反复播放、故障最终会停止。

    我们发现、当电池电压从16.4V 降至16V 以下时、故障永远不会发生。

    该放大器通道上的负载是一个100毫米扬声器、其典型 R (e)为3.8欧姆、L (e)为0.12mH、f (s)为92Hz。

    下面是放大器的原理图页面:

    e2e.ti.com/.../EPI_5F00_ModelOne_5F00_MainPCB_5F00_amplifier.pdf

    最棒的

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    我认为可能会发生 OC 故障。  

    您能告诉我电感器 L2、L3、L4、L5的电流速率吗?

    您可以更改更多速率电流电感器、并检查问题是否仍然发生。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

     HI1812V101R-10是一种额定电流为8A 的铁氧体磁珠。 数据表中建议使用:"已经过测试且与 TPA3110D2兼容的铁氧体磁珠示例包括管理者的28L0138-80R-10和 HI1812V101R-10以及 Wurth Electronics 的742792510。"

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    您手头上是否有 EVM 板? 如果是、您可以检查是否可以在具有相同输入信号的 EVM 板上重现此问题。

    我发现输入电容器是0.015uF。 为什么选择这么小的电容器?

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    不、我没有 TI TPA3110D2 EVM 板。

    0.015uF 输入电容器用作高音扬声器的高通滤波器。 电容降低、从而将截止频率提高到高于扬声器的谐振频率。 原理图中有一条关于这一点的说明。 但是、该通道不会导致故障。

    我知道另一家公司在该部件上存在完全相同的问题。 他们决定切换到另一家制造商的放大器。 我希望这款器件能够可靠地工作、因为这是生产的第二年、故障电路板开始堆积。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    仅 过流情况触发故障、当播放突发信号时、故障被触发。

    所以、我确实认为 OC 发生了。 它与放大器问题无关、因为 TPA3110已投入生产将近10年、许多客户都在使用它。

    TPA3110过流阈值为4A。 因此、对于您的用例、16V PVDD、3.8ohm 负载、输出电流超过 OC 电流阈值、它会提前触发 OC 故障。

    我建议您检查输出电流、您可以使用电流探头捕获输出电流。  

    此致、

    Derek