This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2006D1:/Shurdown 引脚内的下拉电阻值

Guru**** 2630915 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2006D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/845573/tpa2006d1-pull-down-resistor-value-inside-of-shurdown-pin

器件型号:TPA2006D1

尊敬的先生。

数据表定义了典型值。 /Shutdown 引脚内部的300kOHM 下拉电阻值。

我的客户遇到了一个半单一问题、因此找到了用于放置该系列的解决方案

电阻器接通/关断引脚。 外部电阻器值将影响 VIL/VIH。

是否可以阐明下拉电阻器的最小值和最大值?

很抱歉问这个问题。 希望得到您的建议。

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    我不认为这是经过测试的、因此最大/最小数据很可能不可用、但我仍将检查这一数据或电阻器容差是否在某些地方可用。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan - San。  

    非常感谢您的善意回复、很抱歉询问您有关此类问题的信息。  

    我以前在一家半导体公司工作、后来与一名设计人员一起工作。  

    设计人员说"电阻器绝对容差+/- 20%至+/- 30%将为

    另一方面、相对容差将是相对容差

    更好"。  

    您是否同意上述容差 +/- 20%至+/- 30%?

    此致、  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    我认为、考虑到 IC 工艺、这将是一个很好的估计值。
    我将尝试确认或获得我们团队的相对容忍。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan - San。  

    非常感谢您的宝贵意见。  

    BTW、我的客户在下面临 TPA2006D1故障(关断)问题

    ESD 测试。 它们输入 PWM 信号、但在 IN+和 IN-处变为直流。  

    可以解决在/关断时添加100千欧串联电阻的症状。  

    该问题似乎会影响扬声器的电缆长度。  

    如果您有 ESD 或抗扰性测试、请告知我们该解决方案

    遇到这种麻烦的经验。  

    此致、  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨凯-圣、

    我认为20-30%的容差是对最坏情况的良好估计。

    您是否有可以在解决问题之前和之后分享电路原理图?
    如果输入信号为 PWM、则放大器输入端必须有一个低通滤波器。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan - San。  

    非常感谢您的回复。  

    已修复输出阻抗问题、因此它们继续执行下一步。  

    LPF 将被定位为输入、因为 PWM 信号输入。 因此 IN+/IN-信号应该是

    DCX。 抱歉!!

    现在、它们面临着 ESD 测试问题下的关断/关断故障

    或 OUT+/OUT-。

    如果您过去遇到过这种情况、请告诉我相关信息。  

    PS)

    关于容差、是+和-还是仅+侧?

    此致、  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨凯-圣、

    在 ESD 测试期间、我找不到 TPA2006D1的先前问题报告。 对于输出、添加滤波器可能有助于防止 ESD。

    容差为 bot +和-。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan - San。  

    非常感谢您的回复。  

    客户需要解释使用典型值为300k Ω 的100k Ω 串联电阻器的原因

    可通过下拉电阻器改善 ESD 或抗噪测试下的故障。  

    我尝试考虑并找出与此相对的以下情形、但这只是我的猜测。  

    1、/关断引脚内有斜坡发生器电路。  

      该电路为 OUT+和 OUT-占空比控制创建斜坡信号。  

    2、将典型值为100千欧的串联电阻器 300k Ω 下拉电阻器、即基极偏置电压

      峰值将减小。  

    3.上述电压下降的作用是避免 ESD 或下故障的影响  

      抗噪测试。  

    再说一次、这些只是我的猜测。 请再次提供您的建议。  

    此致、  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨凯-圣、

    我将与我们的系统团队讨论这一点、他们可能对器件的内部信息有更好的了解。 虽然他们的回答可能需要一些时间、但我会随时向您提供最新信息。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨凯-圣、

    我仍在等待有关这一问题的反馈。
    我会随时向您提供最新信息。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨凯-圣、

    观察到的行为的一个可能解释是、外部串联电阻器有助于内部下拉电阻器保持器件处于关断状态。
    在 ESD/噪声测试期间、SD 引脚是从外部上拉还是下拉? 还是浮动?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan - San。  

    非常感谢您的所有建议。  

    SD 引脚被外部器件上拉至3V。  

    他们在 SD 引脚上提到了100k Ω 的串联电阻器、这有助于提高性能。  

    SD 引脚的偏置电压将为2.25V、超过0.35V。  

    此致、  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨凯-圣、

    其他解释是、在 ESD 测试期间、上拉电压以及流入 SD 引脚的电流受到影响。 通过放置外部串联电阻器、有助于将这些电阻器保持在特定的安全工作值下。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器