尊敬的先生。
数据表定义了典型值。 /Shutdown 引脚内部的300kOHM 下拉电阻值。
我的客户遇到了一个半单一问题、因此找到了用于放置该系列的解决方案
电阻器接通/关断引脚。 外部电阻器值将影响 VIL/VIH。
是否可以阐明下拉电阻器的最小值和最大值?
很抱歉问这个问题。 希望得到您的建议。
此致、
H. Sakai
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Ivan - San。
非常感谢您的宝贵意见。
BTW、我的客户在下面临 TPA2006D1故障(关断)问题
ESD 测试。 它们输入 PWM 信号、但在 IN+和 IN-处变为直流。
可以解决在/关断时添加100千欧串联电阻的症状。
该问题似乎会影响扬声器的电缆长度。
如果您有 ESD 或抗扰性测试、请告知我们该解决方案
遇到这种麻烦的经验。
此致、
H. Sakai
尊敬的 Ivan - San。
非常感谢您的回复。
已修复输出阻抗问题、因此它们继续执行下一步。
LPF 将被定位为输入、因为 PWM 信号输入。 因此 IN+/IN-信号应该是
DCX。 抱歉!!
现在、它们面临着 ESD 测试问题下的关断/关断故障
或 OUT+/OUT-。
如果您过去遇到过这种情况、请告诉我相关信息。
PS)
关于容差、是+和-还是仅+侧?
此致、
H. Sakai
尊敬的 Ivan - San。
非常感谢您的回复。
客户需要解释使用典型值为300k Ω 的100k Ω 串联电阻器的原因
可通过下拉电阻器改善 ESD 或抗噪测试下的故障。
我尝试考虑并找出与此相对的以下情形、但这只是我的猜测。
1、/关断引脚内有斜坡发生器电路。
该电路为 OUT+和 OUT-占空比控制创建斜坡信号。
2、将典型值为100千欧的串联电阻器 300k Ω 下拉电阻器、即基极偏置电压
峰值将减小。
3.上述电压下降的作用是避免 ESD 或下故障的影响
抗噪测试。
再说一次、这些只是我的猜测。 请再次提供您的建议。
此致、
H. Sakai