您好!
在关断功耗的器件设置行中有"断电 POR、/ RST 保持低电平、AVDD = 1.8V、IOVDD = 1.8V、SPKVDD = 4.2V、DVDD = 1.8V"的说明。
每个器件的电流消耗是否都是通过在所有电源开启时控制/RST 为低电平而显示在表中的值?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在关断功耗的器件设置行中有"断电 POR、/ RST 保持低电平、AVDD = 1.8V、IOVDD = 1.8V、SPKVDD = 4.2V、DVDD = 1.8V"的说明。
每个器件的电流消耗是否都是通过在所有电源开启时控制/RST 为低电平而显示在表中的值?
此致、
您好!
如果您参考 数据表电气特性中的上表。
是的、表中显示的值是电源在给定电压下打开、断电 POR (上电复位)和/RST 保持低电平的情况下。
如果您有其他问题、请告诉我。
祝你一切顺利、
Carolina Gomez
您好!
您正在使用什么上电顺序?
您是否使用内部 LDO?
→未使用内部 LDO。
配置为“图1-2”。 典型电路配置”。
关断功耗的更多信息
如果操作如下、通过设置/ RSTpin =低电平、流耗是否会成为表中的典型值?
1)开启所有电源并设置/RSTpin =高电平。
2、POR 不掉电(第1页、寄存器1、位 D3 =0)
3.执行正常操作(寄存器控制和与 CPU 的通信)。
POR 断电(第1页、寄存器1、位 D3 =1)
5. SET / RSTpin =低电平。
此致、