This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:关于 TAS2505数据表中的电气特性

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/850200/tas2505-about-electrical-characteristics-in-tas2505-data-sheet

器件型号:TAS2505

您好!


在关断功耗的器件设置行中有"断电 POR、/ RST 保持低电平、AVDD = 1.8V、IOVDD = 1.8V、SPKVDD = 4.2V、DVDD = 1.8V"的说明。
每个器件的电流消耗是否都是通过在所有电源开启时控制/RST 为低电平而显示在表中的值?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我的同事将查看这个问题、并将尽快回答。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果您参考 数据表电气特性中的上表。  

    是的、表中显示的值是电源在给定电压下打开、断电 POR (上电复位)和/RST 保持低电平的情况下。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    祝你一切顺利、  

    Carolina Gomez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在响应关断功耗中、即使操作如下、电流消耗是否已通过设置/ RST =低电平设置为表中的值?
    如果电流消耗不会通过该控制降低、我应该执行哪种控制?

    1)开启所有电源并设置/RST =高电平。
    2.执行正常操作(寄存器控制和与 CPU 的通信)。
    3. SET / RST =低电平。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否禁用了 POR? 该功能从 DVDD 消耗大约35uA 的电流。  

    此致、  

    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    POR 未被禁用。

    在响应关断功耗中、即使操作如下、电流消耗是否已通过设置/ RST =低电平设置为表中的值?

    1)开启所有电源并设置/RST =高电平。

    2.执行正常操作(寄存器控制和与 CPU 的通信)。

    3. SET / RST =低电平。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    POR 应该被禁用、这可以通过设置第1页、寄存器1、位 D3 =1来完成。  

    是的、/RST 应该在末尾保持低电平  

    祝你一切顺利、  

    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、  

    您是通过引脚还是使用寄存器位通过软件复位将/rst 设置为低电平?

    /RST 引脚复位 I2C、I2S、信号处理和所有寄存器、而寄存器位中的 SW_RST 只复位信号处理和所有寄存器、而不是数字接口。  

    此致、  

    Carolina Gomez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关断功耗的更多信息
    如果操作如下、通过设置/ RSTpin =低电平、流耗是否会成为表中的典型值?

    1)开启所有电源并设置/RSTpin =高电平。

    2、POR 不掉电(第1页、寄存器1、位 D3 =0)  
    3.执行正常操作(寄存器控制和与 CPU 的通信)。

    POR 断电(第1页、寄存器1、位 D3 =1)  
    5. SET / RSTpin =低电平。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您正在使用什么上电顺序? 您是否使用内部 LDO?  

    祝你一切顺利、  

    Carolina Gomez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您正在使用什么上电顺序?

    您是否使用内部 LDO?  

    →未使用内部 LDO。

    配置为“图1-2”。 典型电路配置”。

    您能告诉我以下内容吗?

    关断功耗的更多信息
    如果操作如下、通过设置/ RSTpin =低电平、流耗是否会成为表中的典型值?

    1)开启所有电源并设置/RSTpin =高电平。

    2、POR 不掉电(第1页、寄存器1、位 D3 =0)  
    3.执行正常操作(寄存器控制和与 CPU 的通信)。

    POR 断电(第1页、寄存器1、位 D3 =1)  
    5. SET / RSTpin =低电平。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、这是正确的顺序。  

    您是否在我们的某个 EVM 上执行了测量?  

    祝你一切顺利、  

    Carolina Gomez