This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:关于 SPKP 和 SPKM 输出波形

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/851822/tas2505-q1-about-spkp-and-spkm-output-waveforms

器件型号:TAS2505-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS2505

大家好

我在 E2E 上看到了以下 TAS2505示波器波形。

(e2e.ti.com/.../2826656

观察此示波器波形、SPKP 和 SPKM 的频率约为236kHz。

该频率是如何确定的?

这可能是基本的、但您能告诉我如何计算。

 

此致、

高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San、

    D 类驱动器的开关频率由典型值为300kHz 的内部振荡器设置、但无法修改。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan - San

    感谢您的回答。

    230kHz 与典型值300kHz 大不相同。
    请告诉我最小值/最大值。

    此致、

    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi-San、

    范围为300kHz +/-50kHz。 这是 D 类"静音"的频率。
    放大器调制1kHz 信号时、从原始帖子中捕获。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器