我正在使用 TPA3126进行 BTL 运算的放大器。 我将通过24VDC 电源轨运行它。 输入信号和电源轨始终看起来很干净。 如果我向放大器输入700mVrms 输入信号、输出波形看起来很干净。
如果我将输入上调至大约800mVrms、我将得到以下波形:
放大器的原理图与 EVM 板的原理图相同。
我还将注意到、放大器正在经历一个热循环、该热循环设置为在创建两个波形时进行自恢复。
有什么想法吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在使用 TPA3126进行 BTL 运算的放大器。 我将通过24VDC 电源轨运行它。 输入信号和电源轨始终看起来很干净。 如果我向放大器输入700mVrms 输入信号、输出波形看起来很干净。
如果我将输入上调至大约800mVrms、我将得到以下波形:
放大器的原理图与 EVM 板的原理图相同。
我还将注意到、放大器正在经历一个热循环、该热循环设置为在创建两个波形时进行自恢复。
有什么想法吗?
您好、Luis、
事实上,我是这样做的,我昨天做了这件事。 我从相关电路板上拔下了放大器电源线和信号线、并将它们接入 EVM 电路板、一切看起来都正常。 已将设备运行至最大输出。 至于芯片的重新焊接、我最初以为它是一个糟糕的放大器。 它会生成相同的波形。 我更换了目标板上的芯片、但仍然有相同的问题、因此如果它是放大器电路中的不良组件、则它是另一个组件。 我希望避免一次更换每个器件、所以希望能够了解电路的哪一部分可以正常工作。 此外、昨天我用具有相同布局的第二个放大器组件替换了 EVM 板。 当由相关电路板供电并从相关电路板发出信号时、它也按预期运行、因此这似乎是该特定电路板的故障。 不过、我仍然需要确切了解失败是什么。
谢谢、
Michael
您好!
首先、当输入信号增加至800mV 时、器件进入 OT 故障、故障将拉低 SDZ 引脚、然后输出变为高阻态 您可以在波形上看到高阻态输出。
当温度降低时、故障消失、故障引脚变为高电平。 器件将再次工作。
但是、如果您没有处理 MUTE 引脚(MUTE 引脚始终处于低电平)、在 SDZ 上拉高时、将会出现噼啪噪声。 因此、异常波形是发生的高阻态到爆音噪声。 我们建议在 SDZ 上拉之前、器件应处于静音状态、MUTE 引脚应处于高电平以避免噼啪噪声。
EVM 板不存在此问题、因为 EVM 板在 MUTE 引脚上具有三极管。 您可以在 EVM 板上看到 Q1。
发生故障时、静音引脚将处于高电平、器件处于静音状态。 故障消失后、静音引脚变为低电平、器件处于正常状态。
因此、在电路板上、当发生 OT 故障时、您必须立即将器件静音。 当故障消失时、取消设备静音。
您好!
今天、我检查了 EVM 板、并与设计团队进行了交谈。
首先、我没有在 EVM 板上重现此问题。 异常波形不是来自自动恢复。 我添加了有关您之前向我们提供的异常波形图的注释。
其次、建议测试点如下:
1) 1)您的电路板的音频输入连接是否与 EVM 电路板相同? 出现问题后、请检查音频输入波形。 我怀疑音频输入突然消失了。
2) 2)同时捕获音频输入、PWM 输出、音频输出的波形。
3) 3)更改 BST 电容器以检查是否有任何改进。 您可以在电路板上安装 EVM 板的 BST 电容器。
好的、那么让我说这个糟糕的电路板有很多手在放大器之前增加前端电路的变化。 除了我更换放大器芯片外、该部分仍保持最初的制造状态。 我可以告诉您、当它开始显示该波形时、我首先要做的是检查放大器中的信号、它是正常的。 今天、我提出了电路板来获取您请求的波形、放大器症状已完全改变。 它看起来就像在它的最后一个腿上。 我明天应该收到六块新电路板。 我将检查它们(因为它们不会有这些手添加)、并报告这些电路板中是否有这些症状。 感谢您迄今提供的帮助。
好的、我终于找到了吸烟枪。 此设计具有一个功率损耗静音电路、用于监控开关输入电源。 当输入电源消失时、PVCC 线路开始脱落。 此时、我们将放大器静音、以消除电源轨崩溃期间的任何噪声。 嗯、很明显、当您增大输入信号时、放大器的电流消耗会导致开关输入电力线上的电压纹波。 这实际上是在单个周期内部分触发放大器静音线路、从而导致上述波形。 我没有意识到静音线路会像使部分周期静音那样快。