This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA1517:TPA1517 M/SB 引脚是否具有时序要求?

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA1517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/850353/tpa1517-does-tpa1517-m-sb-pin-have-timing-requirement

器件型号:TPA1517

大家好、

我们的客户遇到了 TPA1517的 Burr 问题。 请参阅下面的原理图和波形。

您能否就问题原因给出一些意见?  TPA1517 M/SB 引脚是否具有时序要求? 比如、我们应该在运行之前将其静音多长时间?

谢谢。

此致、

刘利维亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Livia、您好!

    数据表中没有此类说明。  

    那么、AMP_STB 是器件控制、而 AMP_STB#是外部控制、强制输入和输出为0、对吧? 波形上的另一个信号是什么?

    您能否尝试始终启用 AMP_STB#、仅切换 AMP_STB、并查看噪声是否仍然存在?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Livia、您好!

    请帮助您详细分享客户报告的问题。

    Q212.2在此处的示波器中意味着什么? AMP_STB 可以使器件静音或待机、AMP_STB#是什么意思?  

    关于 M/SB 的时序要求、我想您的问题是:启用 M/SB 后、器件静音多长时间、对吧? 我的想法是为了避免爆裂、时间消耗取决于电压何时降至静音或待机范围。 请参阅数据表的第18页。

    此致、

    Alix Wan。

     

    此致、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix、

    很抱歉、我们的客户回复太晚了、测试花了一些时间。

    请参阅我发布的原理图、Q222.2是 Q222的 PIN2。 正如您说过的、 AMP_STB#是一个外部控制、可强制输入和输出为0。

    我们进行了测试、 以使 AMP_STB#始终处于启用状态、仅切换 AMP_STB、并且噪声将不再存在、请参阅以下波形。

    电压。

    在断电期间。

    感谢您的支持。

    此致、

    刘利维亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Livia,

    因为 这样沟通此问题不是很有效。 请向我发送电子邮件、回复客户的规格和问题汇总。  

    此外、也请向我发送电子邮件、告知原理图。 您可以在 inforlink 中搜索我。

    我将关闭此帖子。

    此致。
    Alix Wan。