我尝试在将 in3_L 用作单端输入的同时最大程度地降低功耗。
是否可以使用 IN3_L 作为单端输入的单声道处理块、例如 PRB_R10? 如果是、应如何配置寄存器(尤其是第1页/寄存器51 - 58)?
谢谢。
-Chris
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我尝试在将 in3_L 用作单端输入的同时最大程度地降低功耗。
是否可以使用 IN3_L 作为单端输入的单声道处理块、例如 PRB_R10? 如果是、应如何配置寄存器(尤其是第1页/寄存器51 - 58)?
谢谢。
-Chris
Chris、
遗憾的是、INL3未路由到右侧 MICPGA 的正输入端子。 数据表打印错误。(请参阅下面的内容) IN3L 路由到右侧 MICPGA 负极端子、但寄存器映射与此相反、表明它路由到正极端子。
IN2L 绝对可以用作正确 mPGA 正输入的输入、 然后 CM 路由到负端子。 (确保 CM 输入阻抗与 IN2L 输入阻抗匹配。
第 2.5.2.6和2.5.2.9节显示了单声道模式下 ADC 可能的最低功耗。 本节规范了8kHz 和48kHz 的功耗。
此致、
-Steve Wilson