This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:如果 LDO_SEL 连接到5.3v 的 SPKRVDD (将内部 LDO 用于 DVDD 和 AVDD)、会发生什么情况。 谢谢

Guru**** 2376610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/852479/tas2505-what-happens-if-ldo_sel-is-connected-to-spkrvdd-which-is-5-3v-using-the-internal-ldo-for-dvdd-and-avdd-thanks

器件型号:TAS2505

如果 LDO_SEL 连接到5.3v 的 SPKRVDD (将内部 LDO 用于 DVDD 和 AVDD)、会发生什么情况。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第9.4.8节中的 TAS2505数据表 介绍了 LDO 可在2.7V 至5.5V 的输入范围内生成 AVDD 和 DVDD  

    因此、SPKVDD= 5.3V 将生成与5V 相同的预期 LDO 输出  

    可使用 应用参考指南中的表2-12来控制 LDO 输出:  

      

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    祝你一切顺利、  

    Carolina Gomez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题是有关 LDO_SEL 线路的问题。 当 SPKRVDD 为5.3V 时、是否可以将其连接到 SPRVDD?

    它是否会损坏器件或导致器件闩锁?

    谢谢

    Ziyad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ziyad、您好!  

    可以将 LDO_SEL (引脚8)连接到 SPKVDD = 5.3V  

    我要添加一个10k 的上拉电阻器、正如我们在 EVM 中所做的那样:  

    http://www.ti.com/lit/ug/slau498a/slau498a.pdf

    http://www.ti.com/lit/df/tidrwv6/tidrwv6.pdf

    祝你一切顺利、  

    Carolina Gomez