This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3140:"配置和操作 TLV320ADCx140作为音频总线主设备"可用

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/852221/tlv320adc3140-configuring-and-operating-the-tlv320adcx140-as-an-audio-bus-master-availabilty

器件型号:TLV320ADC3140

链接问题中提到今年夏天处于草稿状态-是否有更新的时间提供?  

我主要想知道在主控模式下运行器件时 PLL 的输入频率-我尝试在我的设计中避免使用额外的晶振、所以我需要可能的输入频率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、  

    对于自动配置主模式、TLV320ADC3140支持以下频率:

    这些是自动配置模式支持的频率。  这些频率中是否有任何一个看起来对您有用?  

    如果此列表未涵盖您需要的频率、 请告诉我。  有一种手动配置模式、但在更新 EVM GUI 以支持此模式之前、如果有可用的应用手册、我可能会更轻松地直接支持您的配置。

    此致、  

    -Steve Wilson