This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:为何 tr (SDA 和 SCL 上升时间)具有最小值?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/850772/tas2505-q1-why-does-the-tr-sda-and-scl-rise-time-have-the-minimum-value

器件型号:TAS2505-Q1

尊敬的团队:

请帮助回答以下两个问题吗?

在快速模式下、为什么 tr (SDA 和 SCL 上升时间)具有最小值?

2.在标准模式下,tr 仅具有最大值。 为什么 tr 在不同模式下不同?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    我们的团队正在研究这些问题。 我们将尽快提供答案。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、  

    快速模式可将计时参数(tr 和 tf)紧缩至400kbit/s I2C 从器件支持快速模式、因此只要总线电容(CB)和上拉强度允许、主器件就可以使用快速模式。  

    CB =以 pF 为单位的一条总线的总电容。

    这是 I2C 快速模式通信的典型情况、并非特定于我们的器件。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    祝你一切顺利、  

    Carolina Gomez  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina、

    很抱歉、我可能没有得到问题。 我仍然不知道我的问题在你的解释中的答案。

    在快速模式下、为什么 tr (SDA 和 SCL 上升时间)具有最小值?

    -->您说过,“快速模式”会使计时参数(tr 和 tf)更加严格,以达到400kbit/s 为了实现高速、tr 和 tf 越小越好、那么为什么我们设置最小值呢?

    2.在标准模式下,tr 仅具有最大值。 为什么 tr 在不同模式下不同?

    -->为什么在标准模式下,我们没有设置最小值?  

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、  

    我可以提供进一步解释我的意思的文档。  

    我将向您发送电子邮件。  

    此致、  

    Carolina Gomez