This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3101:TLV320DAC3101IRHBR

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/849809/tlv320dac3101-tlv320dac3101irhbr

器件型号:TLV320DAC3101

项目背景:TLV320DAC3101IRHBR 用于通过 TYPEC3.1电缆对接手机的项目。   TLV320DAC3101IRHBR 的 I2S 音频 与 显示信号分离。 扬声器为2W 、4 Ω 扬声器。  寄存器参数在芯片中由其他芯片的 I2C 供电、无需驱动器。

2.:当我将音量从100%调整为0时 ,喇叭的声音会变得非常小,大约为50%。   当电话播放 1kHz 语音时、测量信号的结果如下。

     100%: 扬声器的峰值 为 6.2V。            50%: 扬声器的峰值 为 1V

   问题 B : 播放一些歌曲,    我可以听到有声。

      e2e.ti.com/.../TLV320DAC3101IRHBR.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    请问您是否使用连接到 TLV320DAC3101的4欧姆扬声器? TLV320DAC3101支持低至8欧姆的负载。 这可能会导致器件运行错误、并且器件损坏的风险很高。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         是的、我使用 连接   到  TLV320DAC3101的4欧姆扬声器。  

      当电话播放 1kHz 语音时、8 Ω 电阻器的测量结果如下。  

    100%:扬声器的最大峰峰值 为 5.8V。      50%:扬声器的最大峰峰值 为 1.01V

     当电话播放 1kHz 语音时、无噪声干扰的测量结果如下所示。  

    100%:扬声器的最大峰峰值 为 6.6V。      50%:扬声器的最大峰峰值 为 1.17V

    因此问题与8欧姆或4欧姆扬声器无关。  您也会为我提供什么建议?  此外,是否可以提供正确执行 的寄存器参数列表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了寄存器配置、一切看起来都很好。 我对此只有几个问题。

    您能否提供您正在使用的 I2S 时钟? 只是为了确认 PLL 值是正确的。
    -您能否解释如何配置卷寄存器以获得100%和50%的卷级别? 在您提供的寄存器设置中、这一点并不清楚。

    我还检查了原理图、一切都是正确的。 我对此没有任何意见。

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    - -您能否  解释 如何   配置  卷 寄存 器以 获得  100% 和  50%  的卷 级别?---- 我们只为主板上电时芯片初始化编写寄存器参数、然后 I2C 不会将数据通过耳机插接在芯片中。   I2S 时钟如下:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最大卷级别取决于您使用的卷级别块。 下面我来解释一下。

    对于数字音量块、它可以允许的最大电压是满量程电压、即0.707Vrms、如数据表第7页所述。 如果电压电平增加、您的信号将会削波。 因此、在数字音量块中不要超过这个电平很重要。

    但是、对于采用 BTL 配置的8欧姆负载、在 THD+N = 10%时、扬声器驱动器可配置为高达1.29W。 我们可以说、您的100%音量是达到该值的增益(如果您需要此 THD+N 电平)。

    对于耳机驱动器、我们可以说、最大音量/增益水平是16 Ω 负载下达到60mW、32 Ω 负载下达到20mW。

    我希望这是清楚的。 如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       对于数字音量块、它可以允许的最大电压是满量程电压、即0.707Vrms、如数据表第7页所述。 如果电压电平增加、您的信号将会削波。 因此、在数字音量块中不要超过这个电平很重要。

    ------ 我想知道如何测量 或在哪里测量满量程电压、然后判断 它是否大于0.0707Vrms。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以尝试发送满量程电平为1KHz 的数字正弦波信号。 请记住、数据范围采用二进制补码有符号格式。 因此、数据将从0x8000变为0x7FFF (16位格式)。 如果您使用音频串行接口发送数字正弦波并将所有音量块配置为0dB 增益、则您应该会在耳机输出端看到0.707Vrms 信号。 D 类输出只能配置最小6dB 增益、因此在将满量程信号发送到此输出时应考虑到这一点。

    如果您对此有疑问或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.