https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/849809/tlv320dac3101-tlv320dac3101irhbr
器件型号:TLV320DAC3101项目背景:TLV320DAC3101IRHBR 用于通过 TYPEC3.1电缆对接手机的项目。 TLV320DAC3101IRHBR 的 I2S 音频 与 显示信号分离。 扬声器为2W 、4 Ω 扬声器。 寄存器参数在芯片中由其他芯片的 I2C 供电、无需驱动器。
2.:当我将音量从100%调整为0时 ,喇叭的声音会变得非常小,大约为50%。 当电话播放 1kHz 语音时、测量信号的结果如下。
100%: 扬声器的峰值 为 6.2V。 50%: 扬声器的峰值 为 1V
问题 B : 播放一些歌曲, 我可以听到有声。