This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2770:截止频率是多少?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2770, TAS2563, TAS2562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/850831/tas2770-what-is-the-cut-off-frequency

器件型号:TAS2770
主题中讨论的其他器件: TAS2563TAS2562

您好、e2e、

美好的一天!

我们有一位客户询问 TAS2770的截止频率?
此外、我们是否有能够在超声波范围(>20kHz)内工作的音频放大器?

产品页面: http://www.ti.com/product/TAS2770

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    带宽在"Electrical Char (电气特性)"表 的"PCM Playback Characteristics(PCM 播放特性)"下指定。
    基本而言、它高达24~27kHz。

    使用96ksps 或192ksps 速率时、TAS2562和 TAS2563支持高达40.32kHz 的频率。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器