请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS2770 主题中讨论的其他器件: TAS2563、 TAS2562
您好、e2e、
美好的一天!
我们有一位客户询问 TAS2770的截止频率?
此外、我们是否有能够在超声波范围(>20kHz)内工作的音频放大器?
产品页面: http://www.ti.com/product/TAS2770
提前感谢!
艺术
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Art:
带宽在"Electrical Char (电气特性)"表 的"PCM Playback Characteristics(PCM 播放特性)"下指定。
基本而言、它高达24~27kHz。
使用96ksps 或192ksps 速率时、TAS2562和 TAS2563支持高达40.32kHz 的频率。
此致、
-Ivan Salazar
应用工程师-低功耗音频和传动器