请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS2505 关于 TAS2505数据表(JAJSDJ0B–2013年2月–2016年11月修订) 第5节"引脚配置和功能"中的引脚5的信号名称是 HPOUT。 另一方面、它在表中是 NC。 当引脚未使用时、是否可以使用无连接(保持未连接)? 不使用模拟输入引脚(AINL 和 AINR)。 如果是、我应该对引脚执行什么操作? 此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
如果未使用 HPOUT、则可将其保持未连接状态。
如果不使用 AINR 和 AINL、则可以短接在一起、如 TAS2505-Q1 数据表的第11节所示。
此致、
Carolina Gomez
您好、Yoshi、
很抱歉造成混淆。 请按照 Carolina 的指示进行操作、并按照 数据表第12节中的说明对输入进行短路:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas2505.pdf#page=29
此致、
Luis Fernando Rodríguez S.