This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:处理 TAS2505上未使用的引脚

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505, TAS2505-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/849665/tas2505-handling-unused-pins-on-tas2505

器件型号:TAS2505
关于 TAS2505数据表(JAJSDJ0B–2013年2月–2016年11月修订) 第5节"引脚配置和功能"中的引脚5的信号名称是 HPOUT。 另一方面、它在表中是 NC。 当引脚未使用时、是否可以使用无连接(保持未连接)? 不使用模拟输入引脚(AINL 和 AINR)。 如果是、我应该对引脚执行什么操作? 此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以在所有未使用的模拟输出未使用时将其保留为悬空状态。

    关于输入引脚的问题、我们建议将它们连接到0.1uF 至0.47uF 的模拟接地。 模拟输入引脚被偏置、因此我们建议将它们连接到此电容器、而不是将它们悬空。

    希望这对您有所帮助。 如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果未使用 HPOUT、则可将其保持未连接状态。  

    如果不使用 AINR 和 AINL、则可以短接在一起、如 TAS2505-Q1 数据表的第11节所示。  

    此致、  

    Carolina Gomez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis 和 Caroline、

    感谢您的支持。

    客户应该将其与电容器连接或作为数据表短接在一起?

    此致、

    Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshi、

    很抱歉造成混淆。 请按照 Carolina 的指示进行操作、并按照 数据表第12节中的说明对输入进行短路:

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas2505.pdf#page=29

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.