This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1864-Q1:将输入从差分更改为单端时

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1864-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/849694/pcm1864-q1-when-changing-input-from-differential-to-single-ended

器件型号:PCM1864-Q1

大家好、

我的客户询问有关 PCM1864-Q1的问题。 它们的平台目前 采用差分输入实现、如下图所示、 但现在必须使用单端。  在差分原理图中使用单端输入时、似乎存在一些噪声。  

您能回答以下问题吗?

-。 在这种情况下、是否可以将单端输入 与以下差分原理图结合使用? 否则、它们是否必须将原理图更改为单端输入?

-。 如果应 将原理图更改为 单端输入、则未使用的输入引脚如何处理? 是否应将其连接到 GND?

-。 对于单端差分输入、应更改哪些寄存器?

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、  

    如果客户使用的是 SE 输入、则应将输入配置从差分更改为 SE。 这在寄存器6和7中完成。  

    理想情况下、如果未使用 VIN1M 和 VIN2M、则可以使用0.47uf 电容器端接至 GND。  

    此致、

    -Steve Wilson