This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:TAS6424的输出电容器和反馈电容器

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/848668/tas6424-q1-the-output-capacitor-and-the-feedback-capacitor-for-tas6424

器件型号:TAS6424-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424

我有两个问题。

(1)

TAS6424数据表显示了输出电容器在 OUT_1P 和 GND、OUT_1N 和 GND 之间放置。

如果我在 OUT_1P 和 OUT_1N 之间放置输出电容器、负点和优势是什么?

根据应用手册 :http://www.ti.com/lit/an/slaa701a/slaa701a.pdf、它取决于什么类型的调制。

TAS6424具有哪种调制?

(2)

TAS6404 EVM 将0.22uF 用于反馈电容器。

如果我使用0.22uF 的反馈电容器、负点有什么好处?

谢谢。

Mamoru Uozu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     TAS6424-Q1调制方案采用 BD 模式、需要将滤波电容器接地。  

    没有 反馈电容器、也许您正在寻找一个自举电容器。   您指的是哪些电容器?    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 让我再问一次。

    2.是的、我是说自举电容器、如 BST1_P、BST2N。

    如果我使用0.22uF 的自举电容器、负点是什么、有什么好处?

    Mamoru Uozu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uozu-San、

    自举电容器的大小需要根据计划使用的最低频率进行调整。  由于我们使用100%调制、因此我们需要确保自举电压保持在较差的情况下。  如果电容器的大小不合适、并且信号恰好低于削波、则自举可能会降低、此时 PWM 在持续低频信号下的调制稍低于100%。  当驱动要求频率低于30Hz 的低音炮时、自举电容可能需要高达2.2uF。  典型值为1uf。 0、22uF 的值 太低。