This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557EVM:TAS2557EVM 的 PurePath Console 3问题

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2557EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/848397/tas2557evm-purepath-console-3-issue-with-tas2557evm

器件型号:TAS2557EVM

  • 在64位 Windows 7 Pro PC 上使用 PurePath Console 3评估 TAS2557EVM。
  • 设备在 Windows 中显示为声音设备
  • 系统检查成功
  • 在访问"调优和音频处理"应用程序时、当状态窗口指示"正在更新组件"时、程序会挂起。 此时、所有 I2C 活动停止。  
  • 需要重置卡才能恢复应用程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dana:

    您是否尝试过此常见问题解答条目中的建议?: https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/839973

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dana、

    您是否查看了上述常见问题解答?
    您是否仍然遇到软件问题?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    将"C:\Program Files (x86)\MATLAB Compiler Runtime\v716\RUNTIME\win32"添加到"环境变量"下的"路径"有效! 感谢你的帮助。

    此致、

    Dana Johnson