This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3111:编解码器的输出不理想

Guru**** 2781725 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/846964/tlv320aic3111-output-of-the-codec-is-not-satisfactory

器件型号:TLV320AIC3111

大家好。

我使用 TLV320AIC3111音频编解码器进行音频信号处理和滤波。  

我的设置-

AGND 被提供给用作输入的 MIC1LP

预期 O/P -

 SPLP 和苏人解端口上的平缓直流信号  

实际 O/P -

如所附的那样

我将获得频率约为300kHz 的450mV 噪声信号。

是否有快速解决方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苏维克、  

    这将是带外噪声。  您可以使用 LPF、如以下应用报告中所述:

    这实际上仅对于将输出发送到 D 类放大 器的应用是必要的、在大多数情况下、噪声是不相关的、无法听到。

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    这会影响 I2S 输出吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苏维克、  

    我不确定你的意思。  此 LPF 用于模拟输出。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我打算 I2S 输出中也会出现该噪声吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苏维克、

    ADC 在输入缓冲器和 PGA 中内置了一些抗混叠滤波器。 因此、如果您将 DAC 直接发送到 ADC、则不会看到噪声折返... 你问的是这样吗?

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个截止频率约为20kHz 的简单 RC 滤波器就是这样。