Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3111
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC3111 大家好。
我使用 TLV320AIC3111音频编解码器进行音频信号处理和滤波。
我的设置-
AGND 被提供给用作输入的 MIC1LP
预期 O/P -
SPLP 和苏人解端口上的平缓直流信号
实际 O/P -
如所附的那样
我将获得频率约为300kHz 的450mV 噪声信号。
是否有快速解决方法?