This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:TAS5825M 削波器

Guru**** 2543600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/844277/tas5825m-tas5825m-clipper

器件型号:TAS5825M

您好、专业人士、

我想使用立体声2.0基站/专业混合音频模式为每个通道配置不同的削波器设置。
在本文档中、Clipper 的寄存器位于0x8c 页0x07寄存器0x64、0x6C、0x70中。 但是 、本文档未提供 Base / Pro Hybrid 音频模式、PPC3无法  单独配置削波器。
那么、您能否告诉我如何在 PPC3 Base/Pro 混合音频模式上单独配置每个通道的削波器?
以下设置是我的预期值。
・LCH =>不使用 Clipper (可能为0dB)
・RCH =>-6dB 削波器  

我正在等待您的回复。

此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Kazuki、

    我们将研究您的问题。 我们可能需要与我们在中国的研发团队进行双倍检查。 不幸的是、整个研发团队将在10月7日之前休假。 我们将尽快为您提供答案。  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    很抱歉、您催了您、但您对此问题是否有任何更新?

    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Kazuki、

    我自己已经看了一下。  基本/Pro 混合流程似乎具有不同的削波器寄存器映射。

    遗憾的是、我还没有听到我的设计团队的反馈。 让我今晚给他们打电话。 感谢您的耐心等待。  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Kazuki、

    我与我们的软件团队进行了讨论。 如果您使用2.0 Base-/Pro Hybrid 流、则无法支持削波器的单个通道配置。

    我们建议使用1.1 Base / Pro Hybird 流程、因为每个通道都有一个专用的削波器、因此可以满足您的需求。  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的支持。

    遗憾的是、客户已经测试了1.1 Base / Pro Hybrid、无法实现客户所需的行为。 这是因为、客户希望单独输出 LCH 和 RCH 信号、但即使客户将输入混合器配置为下图、此客户流程的输出也将混合。

    您能否告诉我们如何实现单独输出 LCH 和 RCH 信号的行为? 或者、您是否还有其他可单独输出 L 和 R 音频信号并单独配置 Clipper 设置 LCH 和 RCH 的备选方案?


    此外、该定制流程是否可以通过寄存器单独配置 LCH 和 RCH 削波器?

    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Kazuki、

    遗憾的是、无论使用哪种立体声(2.0)处理流程、 削波器的单个通道配置仍然不受支持、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    这是确认、我们没有任何候选人满足以下所有客户要求、对吧?
    ・LCH 和 RCH 独立削波器配置   
    ・2.0立体声输出  
    ・混合调制


    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuki、

    没错。

    Andy   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    我知道。

    谢谢、此致、
    Kazuki Kuramochi