Other Parts Discussed in Thread: TAS5733L
主题中讨论的其他器件:TAS5733L
您好!
我想知道您对 TAS5733L 放大器电源电容器选择的看法。 请提供建议。
我制作了一个包含 TAS5733L 立体声参考设计等内容的电路板。 电源电压为12V。 放大器的工作毫无瑕疵、我对此感到非常满意。 我复制了所有 BOM 部件和原理图。 布局是我自己的、但在关键方面类似于参考设计。
但是、我想将 PCBA 封装在环氧树脂中、使其像砖型。 我正在阅读有关通过灌封封封的电解电容器释气的恐怖故事、而在参考设计(C1、C2)中缓冲放大器电源的 Panasonic EEEFK1V221P 电容器就是这种情况。 如果在采用灌电流封装的12V 电压下运行这些额定电压为35V 的电容器、您能否量化这些电容器在使用寿命方面的潜在影响?
现在显而易见的解决 方案是用聚合物电容器(例如 Panasonic EEHZA1E221V)替换 C1、C2:电容相同(220uF)、额定电压较低(25V)、ESR 较低(27m Ω 而不是160m Ω)、大小相同(8x8)。 除了尺寸和价格之外、我没有看到任何缺点、但我可能会忽略一些东西。 你有什么想法?
此致、EJ