This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5733LEVM:TAS5733L 放大器电源电容器类型、ESR 和释气

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5733L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/844436/tas5733levm-tas5733l-amplifier-supply-capacitor-type-esr-and-outgassing

器件型号:TAS5733LEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5733L

您好!

我想知道您对 TAS5733L 放大器电源电容器选择的看法。 请提供建议。

我制作了一个包含 TAS5733L 立体声参考设计等内容的电路板。 电源电压为12V。 放大器的工作毫无瑕疵、我对此感到非常满意。 我复制了所有 BOM 部件和原理图。 布局是我自己的、但在关键方面类似于参考设计。

但是、我想将 PCBA 封装在环氧树脂中、使其像砖型。 我正在阅读有关通过灌封封封的电解电容器释气的恐怖故事、而在参考设计(C1、C2)中缓冲放大器电源的 Panasonic EEEFK1V221P 电容器就是这种情况。 如果在采用灌电流封装的12V 电压下运行这些额定电压为35V 的电容器、您能否量化这些电容器在使用寿命方面的潜在影响?

现在显而易见的解决 方案是用聚合物电容器(例如 Panasonic EEHZA1E221V)替换 C1、C2:电容相同(220uF)、额定电压较低(25V)、ESR 较低(27m Ω 而不是160m Ω)、大小相同(8x8)。 除了尺寸和价格之外、我没有看到任何缺点、但我可能会忽略一些东西。 你有什么想法?

此致、EJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正与合适的团队合作伙伴联系以解决此问题。 由于部分团队成员正在中国国庆节、因此可能会延迟回复。 感谢您的理解!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EJ 您好、

    实际上、最好使用较低的 ESR 电容器、因此这不是一个缺点。 但是、关于封装在灌封中的电容器对寿命的影响这一问题、您应该咨询电容器供应商、我们没有该信息。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的回答。

    现在、从实践中、我可以确认所提议的聚合物电容器确实是一种完美的直接替代方案。

    当使用节拍播放音乐时、低频和高频的冲频明显增加、我宁愿使用聚合物电容器收听放大器。  

    至少我认为是这样、但我们在这里进入了主观音频爱好者领域。 )

    谢谢、祝您一切顺利、

    EJ