This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5121:保持静音模式

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/847012/pcm5121-stays-in-mute-mode

器件型号:PCM5121

通过 I2C 与 PCM5121进行通信、在 SCLK = 24.576MHz 和 BCLK = 12.288MHz 的情况下、采样率为48kHz。

有8个具有32位样本的 TDM 插槽(其他6个插槽由三个 TAS 6422使用、效果良好)。

使用其自动时钟功能时、PCM5121会相应地进行配置。 但是、PCM5121确实会保持"音量增大斜率"模式、因此会保持静音。 (寄存器0x76显示值0x84)-您知道为什么以及如何解决这个问题吗?  

客户尝试从活动状态切换到待机状态并再次切换、但 PSM5121保持静音。  

感谢您的支持!  
Ciao
汉诺  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanno、

    您能否确认他们是否已将器件配置为 TDM 模式? 能否使用示波器验证 DIN、BCK、LRCK 和 SCLK 引脚是否具有预期的输入? 他们能否确认 XSMT 引脚的电压?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XSMT 引脚为3.3V、DIN、BCK、LRCK 和 SCLK 具有所有正确的电平和频率

    (SCLK = 24.576MHz、BCK = 12.288MHz、LRCLK = 48kHz)。

    我们还尝试用 bck 短接 SCLK (因此我们只有12.288MHz)、但结果相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VNEG 引脚上的电压是多少? 此外、他们能否共享用于配置器件的寄存器命令?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请参阅随附的序列。

    我们还尝试在初始化之前激活睡眠模式、并在之后再次将其唤醒、但这也不起作用。

    VNEG 为~-3V


     unsigned char buf[2]={0x00、0x00};

     RetVal &= mpI2CDrv->WriteRead (mI2CAddr、buf、sizeof (buf)、0、0);   



     buf[0]= 40;
     buf[1]= 0x13;//TDM 模式32位
     RetVal &= mpI2CDrv->WriteRead (mI2CAddr、buf、sizeof (buf)、0、0);

     buf[0]= 41;
     buf[1]= 4*32;//TDM 插槽4作为第一个要使用的插槽
     RetVal &= mpI2CDrv->WriteRead (mI2CAddr、buf、sizeof (buf)、0、0);

     buf[0]= 43; //FIR 内插器
     buf[1]= 0x07;

     RetVal &= mpI2CDrv->WriteRead (mI2CAddr、buf、sizeof (buf)、0、0);


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是使用 Linux 的寄存器转储

    i2cdump -y 0 0x4c

       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f   0123456789abcdef
    00:00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 01 7c 00 00   00……?… ?||。
    10:00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 04   …… ????
    20:00 00 01 00 f3 04 13 80 11 07 00 00 00 00 00 00   ...????????
    30:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 22    00英寸
    40:02 07 14 05 00 00 00 55 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ????。。。。。
    50:00 00 00 00 00 00 00 61 00 38 01 00 00 00 00........    A.8?...
    60:02 0c 00 00 01 0f 03 07 10 D9 D3 00 01 00 01 00   ????????????? ...?
    70:81 01 03 00 04 00 84 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ???????
    80:00 00 00 01 00 00 00 00 00 01 7c 00 00   00…… ?||。
    90:00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 04   …… ????
    A0:00 00 01 00 f3 04 13 00 11 07 00 00 00 00 00 00   ...???????
    B0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 22    00英寸
    C0:02 07 14 05 00 00 00 55 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ????。。。。。
    D0:00 00 00 00 00 00 00 61 00 38 01 00 00 00 00........    A.8?...
    E0:02 0c 00 00 01 0f 03 07 10 D9 D3 00 01 00   ??????????????? ...?
    F0:81 01 03 00 04 00 84 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ???????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    寄存器第1页也是如此

        0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f   0123456789abcdef
    00:01 00 00 03 00 00 00 01 33 11 11 00 01   ???????????????
    10:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
    20:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
    30:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
    40:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
    50:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
    60:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
    70:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
    80:01 00 00 03 00 00 00 01 33 11 11 00 01   ????????3?????
    90:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
    A0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
    B0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
    C0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
    D0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
    E0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
    F0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../crispAudio-AWAVE-Amplifier-Schematics-C1_5F00_DAC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们找到了它- LDOO 引脚连接到3V3 -删除了它,它现在运行:-)谢谢!