https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/847012/pcm5121-stays-in-mute-mode
器件型号:PCM5121通过 I2C 与 PCM5121进行通信、在 SCLK = 24.576MHz 和 BCLK = 12.288MHz 的情况下、采样率为48kHz。
有8个具有32位样本的 TDM 插槽(其他6个插槽由三个 TAS 6422使用、效果良好)。
使用其自动时钟功能时、PCM5121会相应地进行配置。 但是、PCM5121确实会保持"音量增大斜率"模式、因此会保持静音。 (寄存器0x76显示值0x84)-您知道为什么以及如何解决这个问题吗?
客户尝试从活动状态切换到待机状态并再次切换、但 PSM5121保持静音。
感谢您的支持!
Ciao
汉诺