This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255中的扬声器直流保护

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3251, TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/846767/tpa3255-speaker-dc-protection-in-tpa3255

器件型号:TPA3255
主题中讨论的其他器件:TPA3251

您好!

 

我们在商业 D 类功率放大器产品系列中使用 TPA3251和 TPA3255。

 

我们的设计团队非常重视确保终端用户连接的扬声器在 TPA 芯片的所有可能故障模式下受到保护。

我们目前有一个直流检测电路、该电路馈入保护继电器、如果在线路上检测到大量直流电、该继电器可以将扬声器从电路中移除。

 

我们希望考虑移除直流保护电路和继电器、因为这会增加 BOM 成本。

 

TPA3255数据表的第19页中指出了以下内容:

 

"9.4.1.3直流扬声器保护

输出直流保护方案可在的一个端子情况下保护扬声器免受过多直流电流的影响

扬声器连接到放大器、而另一个扬声器意外地短接至机箱接地。 如此短

电路会导致扬声器上的直流电压为 PVDD/2、这可能会导致破坏性电流

电平。 输出直流保护可检测 BTL 输出和 IN 的输出和输入电流是否存在任何不平衡

如果不平衡事件超过设定的阈值、过载计数器会递增、直至达到其值

最大值、受影响的输出通道被关闭。 在 SE 模式下禁用直流扬声器保护

操作"。

 

我的问题是:

 

1) 1)上述陈述中扬声器线接触机箱的唯一故障模式是否是保护扬声器免受直流电的影响?

 

2) 2)是否有任何针对高侧和低侧全桥同步故障(即漏源短路)的保护措施、以允许大量直流电进入扬声器?

  或者,这种事件是否如此不可能/不可能发生,以至于不可能进行保护?

 

此致、

 

Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    如数据表所述、"输出直流保护可检测 BTL 输出的输出和输入电流是否存在任何失衡"。 只要电桥上的电流不平衡、就会触发保护。 因此、至少可以保护 GND 短路或 PVDD 短路情况。

    2.您是指同一 BTL 桥臂上的高侧和低侧开关吗? 这称为"击穿"、并由内部逻辑避免。

    如果您谈论  的是不同桥臂上的高侧和低侧开关、则器件不会根据工作原理说明执行任何保护。

    谢谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的快速响应。

    只是为了确认"关于另一个桥臂上的高侧和低侧开关"故障不受芯片保护? (请参阅下面的通用图以了解详情)

    此致、

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    不同桥臂上的高侧和低侧 FET 同时导通不同于击穿情况。 它是 D 类放大器的正常工作原理。

    直流保护可检测 MHA 和 MLB 之间的任何不平衡电流、确保没有其他路径允许电流。 关于电流限制、这是另一个主题。 请参阅数据表上的"过载和短路电流保护"。

    谢谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Hao、

    已了解击穿是指同一桥臂上的故障、这受到内部芯片逻辑的保护(正如您所说的)。

    在"不同桥臂上的高侧和低侧 FET 同时导通"的情况下、我了解在放大器的 PWM 调制方案正常运行期间、这些导通/关断功能可实现放大器的 PWM 调制方案。 但是、我担心由于双 FET 故障导致两个 FET 都导通(t =无穷大)、因此扬声器最终会看到直流电。 如果发生此故障、我真的看不到任何用于检测电流不平衡的直流保护如何能够在此时关闭 H 桥上的驱动 FET、因为它们会被熔断。 驱动 FET 看起来直接连接到 PVDD 和 GND、因此任何保护电路都没有上游开关来关断这些 FET。

    我想我现在已经回答了自己的问题。 我们将继续使用继电器以确保100%安全。 如果您不同意、请告诉我、因为如果我能够100%确定扬声器是否在 TPA 芯片的所有故障模式下受到保护、我很想移除继电器。

    此致、

    Jesse