主题中讨论的其他器件:TPA3251、
您好!
我们在商业 D 类功率放大器产品系列中使用 TPA3251和 TPA3255。
我们的设计团队非常重视确保终端用户连接的扬声器在 TPA 芯片的所有可能故障模式下受到保护。
我们目前有一个直流检测电路、该电路馈入保护继电器、如果在线路上检测到大量直流电、该继电器可以将扬声器从电路中移除。
我们希望考虑移除直流保护电路和继电器、因为这会增加 BOM 成本。
TPA3255数据表的第19页中指出了以下内容:
"9.4.1.3直流扬声器保护
输出直流保护方案可在的一个端子情况下保护扬声器免受过多直流电流的影响
扬声器连接到放大器、而另一个扬声器意外地短接至机箱接地。 如此短
电路会导致扬声器上的直流电压为 PVDD/2、这可能会导致破坏性电流
电平。 输出直流保护可检测 BTL 输出和 IN 的输出和输入电流是否存在任何不平衡
如果不平衡事件超过设定的阈值、过载计数器会递增、直至达到其值
最大值、受影响的输出通道被关闭。 在 SE 模式下禁用直流扬声器保护
操作"。
我的问题是:
1) 1)上述陈述中扬声器线接触机箱的唯一故障模式是否是保护扬声器免受直流电的影响?
2) 2)是否有任何针对高侧和低侧全桥同步故障(即漏源短路)的保护措施、以允许大量直流电进入扬声器?
或者,这种事件是否如此不可能/不可能发生,以至于不可能进行保护?
此致、
Jesse