Other Parts Discussed in Thread: LM833
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM833 您好!
我们使用 LM833将麦克风前置放大器设计为"建议的单电源、驻极体麦克风前置放大器参考设计"、然后音频输入(称为 device1)传输到另一个器件(称为 device2)、这是同一设计。
我们可以播放来自 device2输出的正常音频、但我们也可以在插入耳机时听到来自 device1输出的相同小信号。这是一个严重的问题。
我们通过 GND 推测信号耦合、但不知道如何解决。
您对 音频输入和输出隔离有什么建议?
非常感谢!