This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM833:问题输出音频输入与放大器;输出隔离

Guru**** 2814605 points

Other Parts Discussed in Thread: LM833

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/846733/lm833-question-bout-audio-input-output-isolation

器件型号:LM833

您好!

我们使用 LM833将麦克风前置放大器设计为"建议的单电源、驻极体麦克风前置放大器参考设计"、然后音频输入(称为 device1)传输到另一个器件(称为 device2)、这是同一设计。

我们可以播放来自 device2输出的正常音频、但我们也可以在插入耳机时听到来自 device1输出的相同小信号。这是一个严重的问题。

我们通过 GND 推测信号耦合、但不知道如何解决。

您对 音频输入和输出隔离有什么建议?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lifang、

    这是设计吗?  http://www.ti.com/tool/TIPD181

    其中两个电路是串联的(一个电路的输出连接 到另一个电路的输入)?

    耳机上的噪音是否刚刚插入、或者是否在其他地方听到噪音?