请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC3104 关于 TLV320AIC3104的 HPROUT 和 HPLOUT、是否需要低于外部 R 和 C 进行连接?
如有需要、请告诉我有关连接方式的信息。
或者、是否仅使用47μF 没问题?
请参阅下面的原理图、并告诉我是否有其他修正点。
(未使用的输入将设置0.47和 AGND)
此致、
Satoshi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
关于 TLV320AIC3104的 HPROUT 和 HPLOUT、是否需要低于外部 R 和 C 进行连接?
如有需要、请告诉我有关连接方式的信息。
或者、是否仅使用47μF 没问题?
请参阅下面的原理图、并告诉我是否有其他修正点。
(未使用的输入将设置0.47和 AGND)
此致、
Satoshi