This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:有关耳机输出和原理图的问题

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/846333/tlv320aic3104-question-about-headphone-output-and-schematic

器件型号:TLV320AIC3104

关于 TLV320AIC3104的 HPROUT 和 HPLOUT、是否需要低于外部 R 和 C 进行连接?

如有需要、请告诉我有关连接方式的信息。

或者、是否仅使用47μF 没问题?  

请参阅下面的原理图、并告诉我是否有其他修正点。

(未使用的输入将设置0.47和 AGND)

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi、您好!

    上图中使用的低通滤波器是为了消除带外噪声。 强烈建议您使用噪声输出、但如果您可以使用噪声输出、则无需使用滤波器。 如果您想了解有关带外噪声的更多信息、请查看此 应用手册。  

    对于原理图、是的、MIC1LM/MIC1RM 应通过.47uF 电容连接到 GND。 我会在电源上添加旁路电容器、并确保它们靠近器件连接。  

    此致、

    Aaron