请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5754M 您好、Sirs、
您是否会建议 I2S 输入的 dBFS 数可使 TAS5754进入自动静音功能? 我们是否应该根据 P0R59的时间段保持 I2S 输入数据完全平坦? 我们需要产品线建议的 I2C 编程序列来将 TAS5754配置为自动静音功能。 是否应仅通过 P0R65启用自动静音功能? 我们是否可以忽略的寄存器
谢谢、此致、
陈耀恩
2019年8月10日