This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:在19V PVCC、4 Ω 负载下需要 TAS5805的效率数据

Guru**** 2545090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/844517/tas5805m-need-efficiency-data-of-the-tas5805-for-19v-pvcc-4ohm-load

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件:TAS5805

您好、Sirs、

如标题所示、您是否会根据19V PVCC、4 Ω 负载的测试条件建议 TAS5805的效率图?
TAS5805数据表仅指定高达12V 的效率数据。



谢谢、此致、

陈耀恩
2019年10月3日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我们正与合适的团队合作伙伴联系以解决此问题。 由于部分团队成员正在中国国庆节、因此可能会延迟回复。 感谢您的理解!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    您是否希望开关频率为768kHz、1SPW 调制、两个通道均打开、以及4.7uH +0.68uF LC 滤波器? 您与我们分享的详细信息越多、我们就能更好地为您的系统提供更多相关信息。

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    只需按照 Wayne 问题中所示的 Figure 29相同条件进行操作。

    谢谢!

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的中国团队从假日回来、因此我们将尝试在19V、4 Ω 负载下尽快获得您的效率测量值。

    感谢你能抽出时间。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    以下是您所需的数据。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matthew 和 Wayne Chen 的详细介绍