请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/845829/tas6424-q1-fync-polarity-swap
器件型号:TAS6424-Q1大家好、
如果6424连接的 SoC 在 FSYNC 上具有负极性、则6424中是否有寄存器与 FSYNC 上的该负极性保持一致?
下图描述了 SoC 的 FSYNC 为蓝线的情况。 您将注意到、要启动新的帧、FSYNC 线路会变为低电平、并在一个完整插槽内保持低电平、然后再返回高电平。 现在、6424认为帧的起始位置在插槽0之后、但我需要它从插槽0的起始位置开始。
请告诉我6424中是否可以执行任何操作来在插槽0的开头对齐数据。 谢谢!
进行了比较