This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1681-Q1:PCM1681-Q1输出映射

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1681-Q1, PCM1681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/845833/pcm1681-q1-pcm1681-q1-output-mapping

器件型号:PCM1681-Q1
主题中讨论的其他器件: PCM1681

大家好、

客户在音响主机应用中使用具有 TDM 输入的 PCM1681-Q1。

他们想知道、如果 PCM1681-Q1的模拟输出可以映射到不同的输入 TDM 通道? 还是输入到输出映射是固定的?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frery、

    PCM1681没有该功能。  您无法在 TDM 模式下单独分配信道。

    谢谢、
    Paul