This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5755M:生成 MCLK

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/845484/tas5755m-generating-mclk

器件型号:TAS5755M

我希望将 TAS5755连接到音频流模块。 它是一家世界级供应商提供的现成模块。

音频模块以从模式运行、因此必须为其提供 BCLK、LRCLK。 它甚至没有 MCLK 连接。 然后、它提供 SDOUT。

为 TAS5755生成 MCLK、SCLK 和 LRCLK 信号的好且具有成本效益的方法是什么。
我想使用 PCM1707/8 -这是为 TAS5755生成 MCLK 的合适器件吗? 所有音频将为44.1或48kHz

我尝试找到 MC57xxPSIA 的原理图、因为它必须在某个位置生成 MCLK、但找不到一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      正确、MC57xxPSIA 可以生成包括 MCLK 在内的 I2S 信号。 您可以订购一个 EVM 并轻松启动/获取 I2S 信号输出。  

    更多信息: https://www.ti.com/tool/PUREPATH-CMBEVM

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Linda

    我已经在星期四订购了 EVM。